2503_Wiser_KNX_07.0

Editor zařízení

Následující tabulka popisuje jednotlivá vstupní pole formuláře editoru.

Název

Jméno zařízení:
Např. Můj bojler.

Typ zařízení

Typ zařízení:
Síť, solární panel, baterie, nebo elektrický spotřebič.

Vlastní spotřeba

Pokud jsou v domě nainstalovány solární panely nebo baterie, musíte tento parametr nastavit, pokud se jedná o baterii nebo síť.

Opačný směr

Parametr přepíná tok energie pro baterii nebo síť.

  • Pokud baterie indikuje nabíjení a ve skutečnosti se vybíjí. (nebo naopak), musíte tento atribut změnit.

  • Pokud je v síti indikována dodávka energie z domu do sítě, ale ve skutečnosti je energie dodávána ze sítě do domu. (nebo naopak), musíte tento atribut změnit.

Limit výkonu

Prahová hodnota poplachu pro činný výkon

Jednotka = W (watt)

Činný výkon

Skutečně spotřebovaný nebo dodaný výkon.

Musí být přiřazen pro všechny typy zařízení:
Síť, solární panely, baterie a elektrické spotřebiče.

jednotka = W (watt) nebo kW (kilowatt)

Odběr energie

Celková kumulativní energie spotřebovaná zařízením.

Musí být přiřazena všem typům zařízení, která spotřebovávají energii: baterie, elektrická zařízení a grid.

Vyprodukovaná energie

Celková kumulativní energie vyprodukovaná zařízením.

Musí být přiřazena všem typům zařízení, která mohou dodávat energii:
Síť, solární panely a baterie.

Stav zařízení

Volitelné.

Mapuje stavový registr objektu zařízení KNX .
Stav se zobrazuje v pluginu:
1 = ok / 0 = selhání.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?