2503_Wiser_KNX_07.0

Spínač světla

KONTROLER

Nastavení

Obecné

Objekty

Povinná pole

Volitelná pole

Povinná pole (na kanál)

Volitelná pole (na kanál)

Název

Světlo 1 – 6 Název

Světlo 1 – 6 povoleno hlasové ovládání (zaškrtávací pole)

Objekt spínače

Objekt zpětné vazby spínače

Stav zařízení

POZNÁMKA: Více widgetů může mít pro každé své zatížení jiný název. V aplikaci se každý kanál zobrazí jako samostatný widget s přiřazeným názvem.

Doporučuje se, aby byly multi-widgety konfigurovány pouze pro jedno zařízení/zátěž.
Například pokud máte pět světel, nakonfigurujte pět multi-widgetů – jeden multi-widget pro každé světlo.

Touch widget

Spínač světla

MOBILNÍ APLIKACE

Widget aplikace


Ovládací obrazovka

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?