2503_Wiser_KNX_07.0

Solax X3 G4

Profil Modbus je dostupný pro tento model měniče: Solar_X3_G4.json.

Následující modbus registry se mapují na KNX objekty z profilu (registry baterie se mapují pouze pokud je k dispozici):

Registr Modbus

Adresa Modbus

Označení

Příkon (elektroměr)

70

Síť: činný výkon

Celková spotřebovaná energie

74

Síť: energie dodaná ze sítě (energie odebraná domem)

Celková vyrobená energie do sítě

72

Síť: energie odebraná sítí (energie vyrobená domem)

PV 1 výkon

10

Solární panely: činný výkon (string 1)

PV 2 výkon

11

Solární panely: činný výkon (string 2)

Celková energie solárního ponalu

148

Solární panely: celková energie (všechny stringy)

Výkon baterie

22

Baterie: činný výkon

Energie do baterie

33

Baterie: energie dodaná (nabíjením) do baterie

Energie z baterie

29

Baterie: energie odebraná (vybijením) z baterie

POZNÁMKA: Profil byl testován pouze s řadou měničů Solax X3 G4. Může fungovat i se staršími zařízeními. V případě dotazů týkajících se kompatibility jiných zařízení kontaktujte technickou podporu společnosti Solax.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?