2503_Wiser_KNX_07.0

Povolit přístup k domu

Zde je postup, jak někomu udělit přístup k vašemu domovu:

  1. Osoba, které chcete udělit přístup, si musí založit uživatelský účet v mobilní aplikaci.
    Postup je následovně popsán vizVytvořit osobní účet.

  2. Vy, jako majitel domu: V mobilní aplikaci, klepněte na > klepněte na Správa domova > klepněte na váš dům > klepněte na Spravovat přístup > klepněte na .

  3. Na obrazovce Sdílení domova, nastavte následující:

    • Vložte emailovou adresu žadatele.

    • Vyberte jeho přístupovou roli.

    • Nastavení místností, do kterých má žadatel přístup (všechny nebo jen některé místnosti).

    • Nastavte dobu přístupu (počátek/konec/doba trvání).

  4. Klepněte na Potvrdit.

Po udělení/odebrání přístupu k existujícímu domovu obdrží žadatel e-mailové oznámení.



POZNÁMKA: Ujistěte se že emailová adresa, kterou jste zadali do formuláře Sdílet domov, je stejná emailová adresa, jakou osoba zadala při registraci svého účtu v mobilní aplikaci.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?