2503_Wiser_KNX_07.0

Přidat časový plán

  1. Na ovládací obrazovce zařízení (Ovládací obrazovka zařízení), klepněte na Spravovat časový plán.
  2. Klepněte na doprava dolů pro přidání nového časového plánu.
  3. Do textového pole přidejte jméno, přidejte poznámku, a nastavte časové období: roční, měsíční a denní.
  4. Nastavte stav zařízení (Zapnuto/Vypnuto, Otevřeno/zavřeno).


    POZNÁMKA: Časové plány se vztahují pouze na jednotlivá zařízení. Pokud chcete spouštět více zařízení najednou, vytvořte automatizaci.

  5. Vaše časové plány můžete aktivovat ihned přejetím přepínače Aktivace časového plánu.

    POZNÁMKA: Vaše časové plány můžete později aktivovat, nebo deaktivovat podle potřeby.

  6. Klepněte na Vytvořit a váš nový časový plán se zobrazí na obrazovce časových plánů.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?