2503_Wiser_KNX_07.0

Instalace/aktualizace pluginu Energie

Před zahájením mapování energetických dat musíte nainstalovat plugin Energie .

Nainstalujte následujícím způsobem:

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete prostředí kontroleru > klepněte na ikonu košíku otevřete Marketplace.

  2. Vyhledejte plugin Energie > klepněte na vedle pluginu > klepněte na Ano k instalaci.

  3. Jakmile se na vstupní stránce kontroleru objeví ikona pluginu, je instalace dokončena.

Stejným způsobem postupujte i při aktualizaci pluginu Energie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?