2503_Wiser_KNX_07.0

Solární panely

Tuto skupinu energie nastavte pouze v případě, že je v domě nainstalován fotovoltaický systém.

Střídač, který dodává energetická data, musí být připojen ke kontroleru, uveden do provozu a musí být schopen naplnit tyto KNX objekty:

  • Činný výkon: skutečný výkon generovaný solárními panely.
    Přiřaďte tomuto objektu KNX jednotku W nebo kW.

  • Energie: celková kumulativní energie vyrobená solárními panely.
    Přiřaďte tomuto objektu KNX jednotku Wh.


Fotovoltaický string je samostatná sada panelů připojená ke stejnosměrnému portu střídače.

Pokud je solárních panelů více, existují dva způsoby mapování:

  1. Jeden: Pokud jsou objekty KNX agregací všech stringů solárních panelů, pak se níže uvedený postup mapování provede pouze jednou pro vytvoření jediného fotovoltaického zařízení.

  2. Více: Střídače umožňují připojení více stringů najednou.
    Střídače pracují s více stringy různě. Někteří výrobci nabízejí celkový součet fotovoltaického výkonu v jednom objektu a celkový součet fotovoltaické energie v druhém. Jiní výrobci uvádějí hodnoty pro každý string zvlášť, takže existuje fotovoltaický výkon stringu 1, výkon stringu 2 atd.
    V druhém případě je nutné uvést do provozu tolik zařízení, kolik je v systému instalováno stringů.

    Fotovoltaické stringy

    Mapování energetických pluginů

    1

    Jedno fotovoltaického zařízení (výkon, energie).

    2, agregované

    Jedno fotovoltaické zařízení, výkon a energii agreguje přímo střídač.

    2, neagregované

    Dvě fotovoltaická zařízení:

    • 1 (výkon 1, energie 1)

    • 2 (výkon 2, energie 2)

    Systém agreguje hodnoty a zobrazuje součty v mobilní aplikaci.

Pokud objekt kombinující energetické hodnoty z více fotovoltaických stringů a výkony jednotlivých stringů jsou odděleny do samostatných objektů, pak je přiřazen pouze první instanci fotovoltaického zařízení.

Příklad:

  • Solární panely 1: Činný výkon 1, agregovaná Energie

  • Solární panely 2: Činný výkon 2, –


Pokud jsou k dispozici objekty KNX, namapujte je do pluginu Energie takto:

  1. Ve vašem prohlížeči jděte do pluginu Energie vašeho kontroleru.

  2. Klepněte na tlačítko + v pravém dolním rohu > Klepněte na Přidat zařízení. Zobrazí se formulář pro vytvoření nového zařízení.

  3. Vyplňte záložku Obecné formuláře následujícím způsobem:

    Název

    Jakékoli jméno.

    Limit výkonu (W)

    Prahová hodnota alarmu (porovnává se s aktivním výkonem).

  4. Klepněte na záložku Objekty a vyplňte ji následujícím způsobem:

    Příklad invertoru Kostal

    Činný výkon

    Činný výkon.

    Vyrobená energie

    Aktivní energie.

    Stav zařízení (1 Bit)

    Volitelné (stav bude zobrazen v pluginu).

    1 = OK/ 0 = selhání

  5. Klepněte na Uložit.


    Solární panely (Fotovoltaika) se objeví jako možnost v seznamu zařízení.

  6. Zkontrolujte Fotovoltaika (zaškrtávací pole vlevo) > klepněte na v levém dolním rohu > klepněte na Přidat vybrané do místnosti > zvolte, do které místnosti (místností) chcete fotovoltaiku přidat.

    POZNÁMKA: Místnosti musí být již vytvořeny v Touch Config.
  7. Klepněte na Přidat.

Namapované solární panely jsou k dispozici v mobilní aplikaci.


Klepněte na v aplikaci a zkontrolujte jestli jsou solární panely monitorovány správně:

  • Výkon v záložce Živě by se měl zobrazit ihned.

  • Pokud jde o historii, je třeba počkat, až systém vygeneruje dostatek dat, která se v aplikaci zobrazí.

POZNÁMKA: Po jakékoli aktualizaci konfigurace v pluginu Energie, je vždy nutné aplikaci zcela zavřít a znovu otevřít, aby se zobrazila nejnovější aktualizace. Pokud se údaje nezobrazují správně, vizŘešení problémů konfigurace Energie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?