2503_Wiser_KNX_07.0

Zásuvka

KONTROLER

Nastavení

Obecné

Objekty

Povinná pole

Volitelná pole

Povinná pole (na kanál)

Volitelná pole

Název

Zásuvka 1 – 6 Název

Zásuvka 1 – 6 povolení hlasového ovládání zaškrtávací pole

Objekt spínače

Objekt stavu zpětné vazby

Činný výkon

Stav zařízení

POZNÁMKA: Víceúčelné widgety můžou mít pro každé své zatížení jiný název. V aplikaci se každý kanál zobrazí jako samostatný widget s přiřazeným názvem. Je doporučeno konfigurovat multi-widgety pouze pro jedno zařízení/zátěž.
Například, pokud máte pět světel, nakonfigurujte pět multi-widgetů – jeden multi-widget pro každé světlo.

Touch widget

Spínač zásuvky


MOBILNÍ APLIKACE

Widget aplikace


Ovládací obrazovka

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?