2503_Wiser_KNX_07.0

Přidat období – Kdy

Vyberte období, ve kterém platí podmínky. Pokud není zvoleno žádné období, budou podmínky platit denně.

Například:

Chcete-li, aby detekce pohybového čidla spustila akci, ale POUZE ve všední dny, kdy nejste doma, musíte toto období definovat v záložce Kdy.


Jsou 4 typy období

  1. Celý den: 24 hodin.

  2. Denní:

    • Od východu po západ slunce.

    • Je možné zvolit období před nebo po začátku východu/západu slunce (až 12 hodin).

  3. Noční doba:

    • Od západu po východ slunce.

    • Je možné zvolit období před nebo po začátku západu/východu slunce (až 12 hodin).

  4. Vlastní: Definujte si vlastní období – začátek a konec období.


Ve tvůrci automatizací, klepněte na Kdy > Přidat období > Období > Vybrat počáteční čas a období opakování (dny v týdnu) > klepněte na Další.

Dostanete se zpět na hlavní obrazovku editor automatizace.


POZNÁMKA: Ke stejné automatizaci můžete přidat různá období.


V dalším kroku vyberte akci, která je pro vaši automatizaci nejvhodnější.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?