2503_Wiser_KNX_07.0

Podlaží & místnosti

V sekci Podlaží & místnosti můžete zobrazit všechny místnosti ve vašem domě buď jako jednoduchý seznam, nebo povolením funkce Zobrazení podlaží. To zobrazí místnosti seskupené podle podlaží, kterým jste je přiřadili v vizualizaci Touch. Můžete přejmenovat místnosti a podlaží podle svých přání a změnit pořadí, v jakém se zobrazují.

  1. Přístup k podlažím a místnostem:

    • Klepněte na v pravém horním rohu domovské obrazovky > přejděte do sekce Podlaží & místnosti v mobilní aplikaci.

  2. Zobrazení místností:

    • Ve výchozím nastavení jsou všechny místnosti zobrazeny jako jednoduchý seznam.

    • Chcete-li zobrazit místnosti seskupené podle podlaží, povolte funkci Zobrazení podlaží.

  3. Přizpůsobení názvů:

    • Můžete přejmenovat jakoukoli místnost nebo podlaží, aby lépe vyhovovaly vašim preferencím.

    • Klepněte na název místnosti nebo podlaží, které chcete změnit > klepněte na .

    • Zadejte nový název > klepněte na Uložit.

  4. Změna pořadí místností:

    • Můžete změnit pořadí, v jakém se místnosti zobrazují.

    • Ujistěte se, že je možnost Zobrazení podlaží zakázána.

    • Klepněte na > přetáhněte místnosti na požadovanou pozici.

    • Klepněte na Uložit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?