2503_Wiser_KNX_07.0

Elektrické spotřebiče

Při práci s elektrickými spotřebiči je důležité znát jejich spotřebu energie. Elektrickým spotřebičem může být jakékoli elektrické domácí zařízení, které spotřebovává energii k dosažení svého účelu (např. pračka, bojler). Namapování takových spotřebičů je popsáno dále.

Ke kontroleru je třeba připojit zařízení poskytující údaje o spotřebě energie, jako je elektroměr, nebo inteligentní zásuvka, uvést je do provozu a zajistit následující objekty KNX:

  • Činný výkon: jedná se o skutečný výkon spotřebovaný spotřebičem.
    Přiřaďte KNX objektu jednotku watt (W) nebo kilowatt (kW).

  • Spotřebovaná energie: je to celková kumulativní energie spotřebovaná spotřebičem.
    Přiřaďte KNX objektu jednotku Watt-hodina (Wh).


Pokud jsou k dispozici objekty KNX, namapujte je v pluginu Energie následujícím způsobem:

  1. Ve vašem webovém prohlížeči otevřete plugin Energie pro váš kontroler.

  2. Vyplňte Obecnou záložku formuláře následovně:

    Název

    Jakékoli jméno.

    Limit výkonu (W)

    Prahová hodnota poplachu (je porovnávána s aktivním výkonem)-

    0 = Poplach není nastaven.

  3. Klepněte na záložku Objekty a následovně ji vyplňte:

    Činný výkon

    Činný výkon.

    Odebraná energie (požadovaná pro výpočet spotřeby)

    Spotřebovaná energie.

    Stav zařízení (1 Bit)

    Volitelné (stav se zobrazí pluginu).

    1 = OK/ 0 = selhání

  4. Klepněte na Uložit.


    Spotřebič se zobrazí jako položka v seznamu zařízení..

  5. Zaškrtněte spotřebič (zaškrtávací pole vlevo) > klepněte na v pravém dolním rohu > klepněte na Přidat vybrané do místnosti > vyberte, do které místnosti (místností) chcete přidat elektrické zařízení.

    POZNÁMKA: Místnosti musí být již vytvořeny v Touch Config.

  6. Klepněte na Přidat.

Namapovaný výkon a energie spotřebiče jsou k dispozici v (nová karta) vpravo dole v mobilní aplikaci Wiser KNX.


Klepněte na v aplikaci a zkontrolujte, zda je spotřebič správně monitorován:

  • Hodnoty v záložce Živě by se měly zobrazit ihned.

  • Pokud jde o historii dat, je třeba počkat a nechat systém vygenerovat dostatečné množství dat, aby je mohl zobrazit v aplikaci.

POZNÁMKA: Po jakékoli aktualizaci konfigurace v pluginu Energie , je vždy nutné aplikaci zcela zavřít a znovu otevřít, aby se zobrazila nejnovější aktualizace. Pokud se údaje nezobrazují správně, přejděte na Řešení problémů konfigurace Energie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?