2503_Wiser_KNX_07.0

Vytvořit osobní účet

Pokud již máte účet v předchozí mobilní aplikaci, nemusíte se znovu registrovat.

K přihlášení použijte tento účet (protože je již propojen s původní mobilní aplikací).


Pokud ještě nemáte účet, zaregistrujte se:

  1. Na uvítací obrazovce, klepněte na Začínáme.

  2. Na přihlašovací obrazovce, klepněte na Registrovat pro vytvoření vašeho účtu.

  3. Vyplňte Registrační formulář.

  4. Přijměte Podmínky Použití a přečtěte si Upozornění na ochranu osobních údajů.

  5. Klepněte na Pokračovat.

  6. Na vaši e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s ověřovacím odkazem. Klepněte na odkaz a ověřte svůj účet.
    (Platnost odkazu vyprší za 24 hodin.)

  7. Vraťte se do aplikace a přihlaste se (Přihlašování).

  8. Po vašem prvním přihlášení, klepněte na Přijmout pro udělení přístupových práv.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?