2503_Wiser_KNX_07.0

Obnovit nebo změnit heslo

Pokud heslo zapomenete, můžete ho obnovit.

  1. Při přihlašování (Přihlašování) do vašeho účtu, klepněte na Zapomenuté heslo?.

  2. Zadejte svou e-mailovou adresu a klepněte na Odeslat.

Obdržíte e-mail s odkazem na obnovení hesla. Odkaz vyprší za 24 hodin.


Heslo si můžete změnit následujícím způsobem:

  1. Klepněte na > Účet > Změnit heslo.

  2. Zadejte své staré a nové heslo > zopakujte nové heslo.

  3. Klepněte na Změnit heslo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?