2503_Wiser_KNX_07.0

Historie

Záložka Historie poskytuje údaje o spotřebě energie a zdrojích energie v průběhu času.


Můžete si zobrazit dva typy grafů:

  • Zdroje energie: Spotřeba energie podle zdrojů:

    • Využitá produkce (solární energie) – zelená barva

    • Spotřeba v síti – modrá barva

    • Využitá baterie

    • Produkce prodaná do sítě

  • Spotřeba nákladu: Spotřeba energie domácích spotřebičů.


Klepněte na vpravo nahoře pro přepínání mezi grafy.

Klepněte na a nastavte období, pro které chcete graf zobrazit:

  • hodiny

  • dny

  • měsíce

  • roky


Když v grafu klepnete na sloupce, uvidíte pod nimi spotřebu za příslušnou časovou jednotku (hodinu, den, měsíc, rok) rozdělenou podle zdrojů.

Klepnutím na dlaždice můžete skrýt nebo zobrazit zařízení nebo zdroje energie ve sloupcích grafu.

Klepněte na a vyberte jednotky pro zobrazení hodnot grafu

  • Měna

  • kWh

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?