2503_Wiser_KNX_07.0

Automatizace

Chcete-li v mobilní aplikaci používat automatizaci, zajistěte, aby byl v kontroleru nainstalován plugin automatizace. Plugin automatizace můžete nainstalovat z Marketplace. Doporučujeme povolit automatické aktualizace, abyste měli vždy nainstalovanou nejnovější verzi.


Automatizace spouští zařízení automaticky na základě předem definovaných podmínek. Zde jsou příklady

  1. Pokud vychází slunce, automaticky roztáhni žaluzie v obývacím pokoji.

  2. Pokud je o víkendu mezi 9:00 a 17:00 detekován pohyb, zabraň zapnutí světel.

Vytváření a změny automatizací:

  1. Přejděte na domovskou obrazovku (Domovská obrazovka).

  2. Klepněte na .

  3. Vyberte záložku Automatizace.

POZNÁMKA: V některé z budoucích verzí aplikace bude možné odesílat konkrétní oznámení spojená s automatizací.


Důležité: Pokud ručně upravíte automatizaci z kontroleru, počkejte přibližně 1 minutu, než se změny projeví, a poté obnovte obrazovku v mobilní aplikaci.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?