2503_Wiser_KNX_07.0

Přidání nového domova

Pro přidání nového domova, udělejte následující:

Klepněte na > Správa domova > klepněte na > Přidat nová domov > Dále postupujte podle: Spárování ovladače. Průvodce krok za krokem vás provede celým procesem.


Poté co přidáte váš nový domov, zobrazí se vám v sekci Správa domova (je zde seznam všech domovů, které jste přidali do svého účtu).

Můžete přidat libovolný počet domů. Počet není omezen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?