2503_Wiser_KNX_07.0

Systém Wiser KNX

Systém Wiser KNX nabízí robustní, pohodlné, a škálovatelné řešení pro ovládání vaší KNX instalace.

Můžete jej používat v kombinaci s novou aplikací pokud je aplikace ve vaší zemi dostupná (více: Dostupnost aplikace Wiser KNX).

Aplikace umožňuje ovládat a monitorovat KNX a ZigBee zařízení odkudkoli, kde je k dispozici internet.

Dále kontroler Wiser pro KNX (LSS100100) slouží jako všestraný multiprotokolový logický kontroler, který vám umožňuje:

  • Vizualizovat KNX instalace

  • Ovládat KNX a ZigBee zařízení

  • Vytvořit pokročilou logiku

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?