2503_Wiser_KNX_07.0

EVlink Pro AC

KONTROLER

Nastavení

Obecné

Objekty

Povinná pole

Volitelná pole

Povinná pole

Volitelná pole

Název

Typ zařízení

Typ nabíječky

Místnosti

Limit výkonu (A)

Opačný směr

Stav

Spotřebováno při posledním nabití

Vzdálený příkaz

Energie

Výkon

EV stav

Nastavená hodnota nabíjení

Začátek nabíjení

Konec nabíjení

Doba transakce

Stav zařízení

Důležité intrukce pro nabíjení

  1. Začátek nabíjení: Po zahájení nabíjení máte dvě možnosti:

    • Pozastavit: Pozastavení nabíjecího procesu.

    • Zastavit: Alternativní zastavení procesu.

  2. Pozastavené nabíjení: Pokud zvolíte pozastavit nabíjení:

    • můžete jej později opět spustit.

    • V průběhu pozastavení nemůžete odpojit auto od nabíječky (kabelová zástrčka je zamknutá v nabíjecí zásuvce).

  3. Zastavené nabíjení: Pokud se rozhodnete nabíjení ukončit:

    • Musíte odpojit a opět připojit auto před zahájením nového nabíjení charging again.

POZNÁMKA: Synchronizace informací a vynulování počitadla nabití po ukončení nabíjení může trvat až 15 minut. Pokud během této doby začnete nabíjet znovu, je pravděpodobné, že počitadlo bude jako výchozí bod brát hodnoty z předchozího nabíjení. Počitadlo začne zobrazovat aktuální hodnoty poté, co úroveň nabíjení překročí hodnoty z předchozí relace.

Stav nabíječky

Význam

EVlink Pro AC / Dostupné

EV není připojeno.

EVlink Pro AC / Načítání

EV je připojeno, ale nabíjení ještě nezačalo.

EVlink Pro AC / Nabíjení

EV se nabíjí.

EVlink Pro AC / Pozastaveno EV

Pozastaveno EV.

EVlink Pro AC / Pozastaveno uživatelem

Pozastaveno uživatelem nebo nabíječkou EV.

EVlink Pro AC / Dokončování

Nabíjení skončilo, ale EV je stále připojeno.

EVlink Pro AC / Chyba

Byla zjištěna chyba.


Widget

Tento widget se nastavuje skrze plugin Energy, ne přes Touch configuraci. Viz Elektrická vozidla.

EVlink Pro AC


MOBILNÍ APLIKACE

Widget aplikace


Ovládací obrazovka

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?