2503_Wiser_KNX_07.0

Baterie

Baterie je zařízení úložiště energie, které slouží k uchovávání energie pro pozdější použití. Obvykle je připojena přímo ke střídači. Střídač řídí její režim a poskytuje údaje o energii.


Střídač, který dodává energetická data, musí být připojen ke kontroleru, uveden do provozu a musí být zajištěny následující objekty KNX:

  • Činný výkon: jedná se o skutečný nabíjený nebo výkon z baterie.
    Přiřazení tohoto objektu KNX jednotka W nebo kW.

  • Energie nabitá do baterie: jedná se o celkovou kumulativní energii nabitou do baterie.
    Přiřazení tohoto objektu KNX unit s Wh.

  • Energie vybitá z baterie: jedná se o celkovou kumulativní energii vybitou z baterie.
    Přiřazení tohoto objektu KNX unit s Wh.

  • Stav nabíjení: aktuální úroveň nabití baterie v procentech.
    Přiřazení tohoto objektu KNX type s scale (05.001 1-byte integer).

POZNÁMKA: Pokud k poskytování dat používáte solární střídač, viz Podporované solární měniče.

Pokud jsou dostupné KNX objekty, namapujte je takto v kontroleru Energie:

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete kontroler Energie vašeho kontroleru.

  2. Vyplňte záložku Obecné ve formuláři následovně:

    Název

    Jakékoli jméno

    Limit výkonu (W)

    Prahová hodnota poplachu (porovnává se s aktivním výkonem).

    0 = Poplach není nastaven.

    Vlastní spotřeba

    Atribut musí být zaškrtnut.

    Obrácený směr

    Nechte atribut nezaškrtnut.

    POZNÁMKA: Nechte Obrácený směr nezaškrtnut. Správnost nabíjení a vybíjení zjistíte později v mobilní aplikaci. Pokud ne, vraťte se k tomuto atributu a zaškrtněte jej.
  3. Klepněte na záložku Objekty a následovně ji vyplňte :

    Příklad Kostal střídače

    Aktivní výkon

    Aktivní výkon.

    Odebraná energie (potřebná pro výpočet spotřeby)

    Nabitá aktivní energie.

    Vyrobená energie (potřebná pro výpočet spotřeby)

    Vybitá aktivní energie.

    Stav zařízení

    Volitelné (stav bude zobrazen v zásuvném modulu).

    1 = OK/ 0 = selhání

    Stav nabití (05.001 (stupnice, 1 bytový střídač))

    Úroveň nabití baterie v %.

  4. Klepněte na Uložit.


    Baterie (Systém ukládání energie) se zobrazí v seznamu zařízení

  5. Zaškrtněte systém ukládání energie (Zaškrtávací pole vlevo) > klepněte na v levé dolním rohu > klepněte na Přidat vybrané do místnosti > vyberte, do které místnosti (místností) chcete baterii přidat.

    POZNÁMKA: Místnosti musí být již vytvořeny v Touch Config.
  6. Klepněte na tlačítko Přidat.

Namapovaný výkon baterie a energie jsou k dispozici v (nová záložka) v pravém dolním rohu mobilní aplikaci.


Klepněte na v aplikaci a zkontrolujte, zda je baterie správně monitorována:

  • Výkon v záložce Živě by se měl zobrazit ihned.

  • Pokud jde o historii dat, je třeba počkat, až systém vygeneruje dostatek dat, která se v aplikaci zobrazí.

POZNÁMKA: Po jakékoli aktualizaci konfigurace v kontroleru Energy je vždy nutné aplikaci zcela zavřít a znovu otevřít, aby se zobrazila nejnovější aktualizace. Pokud se údaje nezobrazují správně, viz Řešení problémů konfigurace Energie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?