2503_Wiser_KNX_07.0

Přidat akci – Potom

Zvolte jednu nebo více akcí pro vaši automatizaci. Doporučujeme zvolit až 20 akcí.

Můžete také nastavit zpoždění mezi nimi


Existují 4 typy akcí

  • Spustit zařízení

  • Přidat zpoždění

  • Moment

  • Poslat oznámení


V nástroji pro automatizaci klepněte na záložku Potom > Přidat akci > vybrat:

  • Spustit zařízení > vyberte zařízení > kliněte na Nastavit zpoždění > nastavte si čas vašeho zpoždění > klepněte na Uložit > klepněte na Nastavit .

  • Přidat zpoždění: Na ovládací obrazovce zařízení, klepněte na Nastavit zpoždění > určete zpoždění (mm:ss) > klepněte na Uložit.

  • Moment > Vybrat ze seznamu momentů > klepněte na Hotovo.

  • Poslat oznámení > klepněte na Upozorněte mě. (Po spuštění automatizace obdržíte push notifikaci.)

    POZNÁMKA: Před touto akcí musíte povolit příjímání oznámení Oznámení ( > Oznámení > přepněte Povolit oznámení pro povolení oznámení).


Dostanete se zpět na hlavní stránku pro vytváření automatizací.

POZNÁMKA: V některé z budoucích verzí aplikace bude možné odesílat konkrétní push notifikaci spojenou s automatizací.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?