2503_Wiser_KNX_07.0

Optimalizace aktualizace energetických dat

Časté hlášení údajů o spotřebě energie by mohlo přetížit procesor kontroleru a zpozdit aktualizaci údajů o výkonu nebo spotřebě energie v mobilní aplikaci.

Dochází k tomu například, když elektroměr hlásí nevýznamné odchylky výkonu. (např. 701 W, 699 W, 702 W).

Je třeba zabránit přetížení procesoru, protože to následně způsobuje další problémy (různá zpoždění a omezení).

Existuje několik způsobů, jak omezit četnost hlášení:

  • Nastavte delší periodu aktualizace v měřiči energie.

  • Pro zařízení Modbus v mapování zařízení nastavte Hodnota odeslání delta hlásit pouze významné odchylky hodnot v regulátoru (např. 10 % jmenovitého výkonu).


  • Pro zařízení Modbus, prodlužte Interval dotazování v kontroleru.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?