2503_Wiser_KNX_07.0

Síť

Je třeba nastavit měření parametrů elektrické sítě, ostrovní solární systémy nejsou podporovány.

Je to nezbytné pro sledování následujících údajů:

  1. Energie spotřebovaná ze sítě.

  2. Energie dodávaná do sítě (pokud jsou v domě solární panel). Na základě těchto údajů se vypočítávají další data.


Zařízení poskytující údaje o energii ze sítě musí být připojeno ke kontroleru, uvedeno do provozu a nakonfigurováno tak, aby plnilo následující KNX objekty:

  • Činný výkon: Jedná se o skutečný výkon spotřebovaný nebo vyrobený v domě (pokud jsou instalovány solární panely).
    Přiřaďte tomuto KNX objektu jednotku W nebo kW.

  • Energie vyrobená sítí (energie odebraná ze sítě): Jedná se o celkovou kumulativní energii spotřebovanou domem.
    Přiřaďte tomuto KNX objektu jednotku Wh.

  • Energie odebraná sítí (vlastní vyrobená energie dodaná zpět do sítě): Jedná se o celkovou kumulativní energii vyrobenou v domě. Toto je třeba nakonfigurovat v případě, kdy dům může dodávat energii zpět do sítě (např. pokud jsou instalovány solární panely nebo baterie).
    Přiřaďte tomuto KNX objektu jednotku Wh.

POZNÁMKA: Pokud jako zdroj dat používáte přímo solární střídač, viz Podporované solární měniče.

Pokud jsou k dispozici KNX objekty, namapujte je v pluginu Energie takto:

  1. Ve vašem webovém prohlížeči si otevřete plugin Energie vašeho kontroleru.

  2. Klepněte na tlačítko + v pravém dolním rohu > klepněte na Přidat zařízení. Zobrazí se formulář pro vytvoření nového zařízení.

  3. Vyplňte kartu Obecné formuláře následujícím způsobem:

    Název

    Jakékoli jméno.

    Limit výkonu (W)

    Prahová hodnota alarmu (porovnává se s aktivním výkonem).

    0 = Alarm není nastaven.

    Vlastní spotřeba

    Zaškrtněte atribut, pokud jsou nainstalovány solární panely nebo baterie.

    Reverzní směr

    Atribut nechejte nezaškrtnutý.

    POZNÁMKA: Pokud lze energii dodávat z domu do sítě, zaškrtněte Vlastní spotřeba. Jinak jej nechejte nezaškrtnutý.
    POZNÁMKA: Nechejte Reverzní směr nezaškrtnutý. Později v mobilní aplikaci zjistíte, zda je směr výkonu správný. Pokud ne, vraťte se k tomuto atributu a zaškrtněte jej.
  4. Klepněte na kartu Objekty a vyplňte ji následujícím způsobem:

    Příklad invertoru Kostal

    Činný výkon

    Činný výkon

    Energie dodaná ze sítě do domu

    Energie odebraná ze sítě

    Energie odebraná ze sítě z domu

    Vlastní produkovaná energie dodaná do sítě

    Stav zařízení

    Volitelné (stav bude zobrazen v pluginu)

    1 = OK / 0 = chyba

    POZNÁMKA: Pokud nelze energii dodávat z domu do sítě, nechejte Energie odebraná ze sítě z domu nevyplněný.
  5. Klepněte na Uložit.


    Síť (GRID) se objeví jako položka v seznamu zařízení.

  6. Zkontrolujte GRID (zaškrtávací políčko vlevo) > klepněte na v dolním levém rohu > klepněte na Přidat vybrané do místnosti > vyberte, do které místnosti/místností chcete GRID přidat.

    POZNÁMKA: Místnosti musí být již vytvořeny v Touch Config.
  7. Klepněte na Přidat.

Činný výkon sítě a dodaná energie jsou k dispozici v (nová karta) v pravém dolním rohu mobilní aplikace (Instalace mobilní aplikace).


Klepněte na v aplikaci a zkontrolujte, zda je síť správně monitorována:

  • Výkon v záložce Živě by se měl zobrazit ihned.

  • Pokud jde o historii dat, je třeba počkat a nechat systém vygenerovat dostatečné množství dat, aby je mohl zobrazit v aplikaci.

POZNÁMKA: Po jakékoli aktualizaci konfigurace v pluginu Energie, je vždy nutné zcela uzavřít aplikaci a znovu ji otevřít, aby se zobrazila nejnovější aktualizace. Pokud se data nezobrazují správně, viz Řešení problémů konfigurace Energie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?