2503_Wiser_KNX_07.0

Tarif

Sekce Tarif bude viditelná pouze pokud jste nakonfigurovali plugin Energie ve vašem kontroleru (jak je vysvětleno zde: Systém řízení spotřeby energie v domácnosti).

V sekci Tarif, nastavte parametry smlouvy a cenu za elektřinu podle smlouvy s dodavatelem.

Pokud vaše instalace zahrnuje solární panely, můžete také sledovat úspory z prodeje elektřiny do sítě. (Feed-in Tariff).

Tato data jsou dále využívána cloudovou službou Schneider, která vytváří přehled o spotřebě a ceně elektřiny v čase (historii).


Pro zpřístupnění sekce Tarif, klepněte na > Tarif.

Když poprvé otevřete sekci Tarif, zobrazí se podrobný návod. Ten slouží k orientaci skrze funkce a nastavení sekce Tarif.

Tento návod si můžete kdykoliv později otevřít klepněte na v pravém horním rohu obrazovky.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?