2503_Wiser_KNX_07.0

Konfigurace widgetů

Aby bylo možné ovládat vaše zařízení prostřednictvím mobilní aplikace, musíte správně nakonfigurovat widgety v aplikaci Touch. Následující sekce popisují, který widget použít pro požadovanou funkčnost, povinné parametry a skupinové objekty, které je třeba nakonfigurovat.

Funkce

Widget

Osvětlení

Přepínače

Stmívače

Dali

RGB

RGBW

Žaluzie

Rolety

Vertikální lamelové žaluzie

Horizontální lamelové žaluzie

Klima

Obecný přepínač

Přepínač klimatizace

Termostat + mód + ventilátor

VDC Termostat

Elektrické podlahové vytápění

Energie

Zásuvka

EVlink Pro AC: Tento widget je nastaven prostřednictvím pluginu Energie, nikoli v aplikaci Touch.

Bezpečnost

Obecný poplach

Kouřový poplach

Poplach úniku plynu

Poplach úniku vody

Multisenzor

Meteorologická stanice

Zabezpečení

Senzor dveří

Okenní senzor

Pohybový senzor

Zámek dveří

Scény

Scény

POZNÁMKA: Pokud přidáváte nový widget, který chcete ovládat z mobilní aplikace, použijte filtr Kompatibilní s aplikací, a uvidíte pouze ty widgety, které jsou kompatibilní s mobilní aplikací.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?