2503_Wiser_KNX_07.0

Touch 3 Vizualizace

Touch 3 je aplikace, která vám umožňuje ovládat vaše KNX a ZigBee zařízení prostřednictvím vizualizace založené na widgetech. Také poskytuje vstup pro mobilní aplikaci. S aplikací Touch Config navrhuje systémový integrátor vizualizaci.

Vytváření vizualizace Touch 3

  1. Ve vašem webovém prohlížeči se přihlaste k vašemu kontroleru.

  2. Na Úvodní stránce vašeho kontroleru klepněte na Touch Config, abyste otevřeli konfigurátor vizualizace Hlavní obrazovka.

  3. Pokračujte klepněte na PŘIDAT NOVÉ PODLAŽÍ ve spodní části stránky, pojmenujte své podlaží a stiskněte Enter na vaší klávesnici.

  4. Pokračujte přidáním místností: Klepněte na PŘIDAT NOVOU MÍSTNOST, pojmenujte svou místnost a stiskněte Enter na vaší klávesnici.

  5. Přiřaďte ikonky svým místnostem: Otevřete místnost a klepněte na IKONA.

    Ikony jsou kategorizovány v několika záložkách:

    • SVG

    • Název

    • Line Awesome

    • Vlastní

    Každá kategorie má jiný styl. Vlastní ikony lze nahrát.

  6. Přidejte widgety do své místnosti:
    • Klepněte na ikonu + v pravém horním rohu obrazovky místnosti.

    • Vyberte widget, který chcete přidat.

  7. V dialogu Nastavení widgetu:

Můžete kopírovat místnosti společně se všemi widgety a vložit je do jakéhokoli podlaží vaší budovy. Styly místnosti a widgetů jsou zachovány.

Mapování objektů KNX musí být změněno podle vaší instalace.

Další informace o vytváření vizualizace Touch: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.

Ověření widgetu

Při vytváření widgetů se ujistěte, že jsou všechny povinné pole pro každý widget vyplněny, jak je popsáno na následujících stránkách. Před uložením widgetu můžete provést následující ověření:

  1. Ověřit pro místní

    • Klepněte na tlačítko Ověřit pro místní. Toto ověření zajišťuje, že jsou vyplněna všechna povinná pole pro ovládání widgetu z Touch vizualizace.

    • Pokud je vše správně, uvidíte zelenou zprávu Ověřeno pro místní v levém dolním rohu každé záložky dialogu Nastavení.

    • Pokud chybí nějaká povinná pole, budou zvýrazněna červeně, abyste je mohli vyplnit.

  2. Ověřit pro aplikaci

    • Klepněte na Ověřit pro aplikaci. Toto ověření zajišťuje, že jsou vyplněna všechna povinná pole pro ovládání widgetu z mobilní aplikace.

    • Pokud je vše správně, uvidíte zelenou zprávu Ověřeno pro aplikaci v levém dolním rohu každé záložky dialogu Nastavení.

    • Pokud chybí nějaká povinná pole, budou zvýrazněna červeně, abyste je mohli vyplnit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bylo to užitečné?