2503_Wiser_KNX_07.0

Typ stálé platby

Typ stálé platby určuje interval a výši plateb ve vybrané měně podle vaší smlouvy s dodavatelem elektřiny.

Možnost Typ stálé platby je dostupná na obrazovce Elektřina poté co vyberete možnost Fixní sazba smlouvy (viz Možnosti smlouvy).

Příklad:

Ve smlouvě je uvedena měsíční záloha v určité výši v korunách.

  1. V záložce Tarif > Elektřina > Typ stálé platby, nastavte měsíční interval a zadejte konkrétní částku ze smlouvy do pole Výše stálé platby.

  2. Klepněte na Uložit.

POZNÁMKA: Měna bude nastavena automaticky podle země, kterou nastavíte ve svém účtu. Viz Uživatelský profil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?