Guide de l'utilisateur du système Wiser Home (France) - 11

Matter

Matter est une nouvelle norme de communication pour les appareils IoT, qui permet aux appareils de différents fabricants de communiquer via des applications tierces telles que Google Home, Apple Home et Amazon Alexa. Son objectif est de simplifier l'écosystème de la maison intelligente en permettant aux appareils de différents fabricants connectés à Internet de communiquer de manière transparente et sécurisée. Matter favorise l'interopérabilité, ce qui signifie que les appareils certifiés Matter de différentes marques peuvent facilement fonctionner ensemble sans problèmes de compatibilité.

Matter Bridging

Un Matter Bridge sert d'intermédiaire entre des périphériques non-Matter (utilisant divers protocoles de communication comme Zigbee) et le réseau Matter. Il permet aux appareils IoT non-Matter de s’intégrer en toute transparence dans un écosystème Matter (Matter Fabric). Le Bridge traduit les signaux entre Matter et d'autres protocoles, ce qui permet aux nœuds Matter de communiquer avec ces appareils dotés de Bridge. En utilisant un Matter Bridge, les consommateurs peuvent maintenir la compatibilité et unifier leurs appareils non-Matter existants avec ceux certifiés Matter dans leur configuration de maison intelligente.

Dans ce cas, la passerelle Wiser 2e génération / passerelle Wiser HubR 2e génération agit comme le Matter Bridge. En ajoutant la passerelle à une application Matter tierce (Google/Amazon/Apple, etc.), vous pouvez intégrer vos appareils Wiser Zigbee dans Matter Fabric (réseau) et les contrôler depuis l'application tierce.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?