Guide de l'utilisateur du système Wiser Home (France) - 11

Réduire ma facture - Optimisation de base

IMPORTANT: La fonction Réduire ma facture est disponible uniquement en Allemagne, en Australie, en Espagne, en France et au Portugal.

Cette fonctionnalité planifie automatiquement vos charges lorsque le coût est le moins élevé. Le déplacement des charges à des périodes tarifaires faibles réduit la facture d'énergie. En fonction de votre saisie tarifaire, le mode de planification intelligente allumera automatiquement vos appareils à forte consommation pendant les tarifs d'électricité les moins chers et les éteindra pendant les heures de pointe.

IMPORTANT: Pendant que la fonction est active, Réduire ma facture remplacent les programmes personnalisés.

Périphériques compatibles :

  • Micromodule de puissance (chauffe-eau)

  • EVlink Home Smart

  • Mureva EVlink

  • Schneider Charge

Conditions indispensables

Une fois l’appareil mis en service et le tarif défini, l’utilisateur est averti dans le Détails que cette fonctionnalité est disponible et qu’une notification de transmission est envoyée.

Activation de l'optimisation de base

Pour activer l'optimisation de base :

  1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Énergie > Détails, puis appuyez sur bannière (A).

    IMPORTANT:
    • Ne fermez pas accidentellement la bannière car il faut 2 semaines pour que cette option réapparaisse.

    • Si vous fermez à nouveau la bannière, un dernier rappel s'affiche après 6 semaines.

  2. Lisez les informations du didacticiel et appuyez sur Suivant deux fois, puis appuyez sur Accéder aux paramètres « Réduire ma facture ».

  3. Activez le commutateur à bascule (A) pour les appareils pour lesquels vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité.

    IMPORTANT:
    • Si vous avez fermé la bannière de rappel, vous pouvez également activer la fonctionnalité Optimisation de base dans l'écran Paramètres.

      • Sur l'écran d'accueil, appuyez sur > Gestion de l'énergie > Réduire ma facture et suivez l'étape 3.

    NOTE: Après avoir inscrit des appareils dans Optimisation de base, reportez-vous à Utilisation de la fonction « Réduire ma facture » pour voir comment les appareils sont contrôlés et planifiés pour l'utilisation.
    SUGGESTION: Si vous voulez enregistrer davantage, appuyez sur la bannière (B) pour explorer Wiser Home AI et déverrouiller les fonctions avancées. Reportez-vous à Wiser Home AI pour des informations détaillées.

Désactiver l'appareil de la fonctionnalité Optimisation de base

Pour désactiver l'appareil de la fonctionnalité Optimisation de base :

  1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur > Gestion de l'énergie > Réduire ma facture.

  2. Désactivez le commutateur à bascule pour les appareils pour lesquels vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité.

    Une fenêtre de notification s'affiche. Lisez les informations.

  3. Si vous souhaitez continuer, appuyez sur Continuer sinon sur Annuler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?