SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Modo Ausente

El modo Ausente está diseñado para configurar su hogar en un estado que detecte cuándo está fuera por períodos de tiempo más largos (por ejemplo, salidas de fin de semana). Anula temporalmente los controles normales (por ejemplo, momentos, automatización) implementado en el hub. Cuando deshabilita el modo Ausente, los controles vuelven al estado en que se encontraban antes de activar el modo Ausente.

Por defecto, la temperatura de consigna de calefacción es de 16 °C, y la temperatura de consigna de enfriamiento es Off.

Puede cambiar la temperatura objetivo y ajustar los comportamientos del dispositivo (apagar las luces, cerrar las persianas, etc.) para el modo Ausente.

Ajuste el estado del dispositivo/temperatura de consigna en el modo Ausente:

  1. En la pantalla de inicio, pulse > Modo Ausente.

  2. Pulse el interruptor de alternancia para activar o desactivar el dispositivo cuando está en modo Ausente. Pulse para modificar las temperatura de consigna de calefacción y enfriamiento.

Activación y desactivación del modo Ausente

  1. En la pantalla de inicio, pulse Automatización.

  2. Active o desactive el interruptor de alternancia para activar o desactivar el modo Ausente.

    NOTA: Si está activo el modo Boost, el modo Ausente reducirá la temperatura objetivo de todos los calentadores potenciados, si el valor de potenciación es superior al valor del modo Ausente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?