SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Conexión a Wi-Fi®

Una vez que se haya conectado a la red Wi-Fi ® temporal del hub, introduzca la información de inicio de sesión de la red Wi-Fi® de su hogar en el hub.

Para introducir la información de inicio de sesión Wi-Fi®:

  1. Utilice la aplicación Wiser Home como Instalador profesional o Propietario de la casa.

  2. Siga los pasos del capítulo Conexión a la red Wi-Fi® temporal del hub

    .

  3. Cuando se le solicite que conecte su hub a la red Wi-Fi® de su hogar, pulse Continuar (A).

  4. Seleccione su red Wi-Fi® en la lista.

    NOTA: Si la red doméstica no aparece en la lista de redes disponibles, pulse ¿No puede ver su red? para que pueda introducir manualmente las credenciales de red y conectarse fácilmente a la red doméstica.

  5. Introduzca la contraseña Wi-Fi® y pulse Unirse (B).

    • Si se ha conectado como instalador profesional, siga el paso 6.

    • Si se ha conectado como Propietario de la casa, siga el paso 7.

  6. Cuando el hub esté conectado a su red Wi-Fi®, puede empezar a añadir dispositivos a su hub.

    NOTA:
    1. El hub solo funciona en la banda de 2,4 GHz.

    2. Para obtener más información sobre cómo añadir dispositivos al hub, consulte el capítulo Adición de un dispositivo.

  7. Seleccione una de las siguientes opciones:

    • Volver a la página de inicio: Pulse para volver a la pantalla de inicio.

      SUGERENCIA: Pulse para empezar a añadir dispositivos con los que controlar su hogar. Consulte Adición de un dispositivo.

    • Añadir un nuevo dispositivo: Pulse para empezar a añadir dispositivos con los que controlar su hogar. Consulte Adición de un dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.