SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-06

Sensores

Sensor de janela/porta Wiser

CCT591012

CCT591011

Pode ser utilizado para detetar se uma porta ou janela está aberta ou fechada.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Sensor de movimento Wiser

CCT595012

CCT595011

Comunica a deteção de movimento e mede a luminância do ambiente.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Sensor de inundação Wiser

CCT592012

CCT592011

Deteta água numa superfície.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Sensor temperatura/humidade Wiser

CCT593012

CCT593011

Mede a temperatura e a humidade

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

Sensor de Movimento ARGUS para Exterior 360

CCT564114

CCT564119

Oferece capacidades avançadas de deteção de movimento, medição LUX e deteção de temperatura. Permite-lhe automatizar e melhorar o seu ambiente de casa inteligente sem esforço.

Folha de instruções (PDF)

Manual do Utilizador do Dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?