SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-07

Sensores

Sensor de ventana/puerta Wiser

CCT591012

CCT591011

Se puede utilizar para detectar si una puerta o ventana está abierta o cerrada.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Sensor de movimiento Wiser

CCT595012

CCT595011

Informa de la detección de movimiento y mide la luminosidad del ambiente.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Sensor de fugas de agua Wiser

CCT592012

CCT592011

Detecta agua en una superficie.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Sensor de temperatura/humedad Wiser

CCT593012

CCT593011

Mide la temperatura y la humedad

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360

CCT564114

CCT564119

Ofrece capacidades avanzadas de detección de movimiento, medición de LUX y detección de temperatura. Le permite automatizar y mejorar su entorno de hogar inteligente sin esfuerzo.

Manual de instrucciones (PDF)

Guía del usuario del dispositivo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?