DOCA0187FR-03

Disjoncteur débrochable

Introduction

Outre les avantages que procure un socle d'embrochage, l'installation du disjoncteur sur un châssis facilite sa manipulation. Les disjoncteurs à châssis débrochable offrent trois positions, avec passage de l'une à l'autre après un déverrouillage mécanique :

  • Embroché : les circuits d'alimentation sont raccordés.

  • Débroché : les circuits d'alimentation sont déconnectés, le disjoncteur peut être actionné pour contrôler le fonctionnement des dispositifs auxiliaires.

  • Extrait : le disjoncteur est libre et peut être retiré du châssis.

Les types de disjoncteur suivants peuvent être installés en châssis :

  • Disjoncteurs 3P et 4P

  • Disjoncteurs à maneton, à commande rotative directe ou à commande rotative prolongée

  • Disjoncteurs à commande électrique

  • Disjoncteurs avec VigiPacT Add-on

NOTE: Les disjoncteurs ComPacT NSX 400 K ne peuvent pas être installés dans un châssis.

Le disjoncteur débrochable se compose des éléments suivants :

  • Disjoncteur fixe

  • Kit d'embrochage

  • Deux plaques latérales de châssis pour le socle d'embrochage

  • Deux plaques latérales de châssis pour le disjoncteur

Pour plus d'informations sur l'installation du disjoncteur débrochable, consultez les instructions de service disponibles sur le site Web de Schneider Electric :

  • GHD16277AA, Plaques latérales de châssis pour ComPacT NSX100-250

  • GHD16317AA, Plaques latérales de châssis pour ComPacT NSX400-630

Vidéo de démonstration d'installation du kit d'embrochage et du châssis

Pour accéder à une vidéo montrant comment installer un kit d'embrochage et un châssis pour disjoncteurs débrochables ComPacT NSX100-250, cliquez sur le lien https://youtu.be/XaXO6QgeWvM, copiez et collez le lien dans votre navigateur Web ou scannez le code QR.

Débrochage du disjoncteur

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique. Consultez le document NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou son équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Le disjoncteur doit être en position O (OFF) :
  • N'utilisez pas d'outils pour retirer ou mettre en place le disjoncteur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédez comme suit pour déconnecter le disjoncteur :

Etape

Action

1

Mettez le disjoncteur en position O (OFF).

2

Abaissez les deux leviers de verrouillage aussi loin qu'ils peuvent aller.

3

Abaissez les deux manettes de fonctionnement en même temps jusqu'à ce qu'un double déclic se fasse entendre depuis les leviers de verrouillage (alors que les leviers de verrouillage retournent à leur position initiale).

Le disjoncteur est débroché.

NOTE:
  • Les circuits auxiliaires peuvent être :

    • Automatiquement déconnectés grâce aux connecteurs situés sur le châssis et à l'arrière du disjoncteur

    • Laissés raccordés pour un disjoncteur muni d'un connecteur auxiliaire manuel

  • Ouvrez le disjoncteur avant de le débrocher. Si le disjoncteur est en position Fermé I (ON) lors de son débrochage, un mécanisme de sécurité garantit que les pôles s'ouvrent automatiquement en déclenchant le disjoncteur avant la déconnexion des broches.

Extraction du disjoncteur

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique. Consultez le document NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou son équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Le disjoncteur doit être en position O (OFF) :
  • N'utilisez pas d'outils pour retirer ou mettre en place le disjoncteur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédez comme suit pour extraire le disjoncteur :

Etape

Action

1

Abaissez les deux leviers de verrouillage.

2

Abaissez les 2 poignées de manœuvre jusqu'au cran suivant.

3

Retirez le disjoncteur en le maintenant à l'horizontale.

Embrochage du disjoncteur

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique. Consultez le document NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou son équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Le disjoncteur doit être en position O (OFF) :
  • N'utilisez pas d'outils pour retirer ou mettre en place le disjoncteur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédez comme suit pour embrocher le disjoncteur :

Etape

Action

1

Mettez le disjoncteur en position Ouvert O (OFF).

Mettez les 2 poignées de manœuvre en position basse sur le châssis.

Insérez le disjoncteur jusqu'au déclic des leviers de verrouillage.

2

Déplacez les deux leviers de verrouillage vers l'avant.

3

Relevez simultanément les deux leviers de verrouillage.

NOTE: Ouvrez le disjoncteur avant de l'embrocher. Si le disjoncteur est en position Fermé I (ON) lors de son embrochage, un mécanisme ouvre automatiquement les pôles en déclenchant le disjoncteur avant la connexion des broches.

Protection des disjoncteurs débrochables contre le contact direct avec les circuits de puissance

Le tableau suivant décrit des configurations de disjoncteur débrochable et indique les indices de protection (IP) correspondants :

Configuration

Indice de protection

Description

IP20

Châssis intégré :

  • Sans disjoncteur

  • Avec disjoncteur mais sans cache-bornes

IP40

Châssis intégré et disjoncteur avec cache-bornes

IP40

Châssis avec adaptateur, cache-bornes et plaque d'obturation, sans disjoncteur :

  • L'adaptateur permet d'utiliser tous les accessoires de raccordement du disjoncteur débrochable. Il est indispensable pour équiper le disjoncteur débrochable de cache-bornes longs et courts et de séparateurs de phase.

  • Les cache-bornes sont obligatoires pour les disjoncteurs débrochables. Des cache-bornes courts sont fournis dans le kit d'embrochage. Ils peuvent être remplacés par des cache-bornes longs disponibles en option.

  • La plaque d'obturation n'est pas fournie par Schneider Electric.

IP40

Châssis avec adaptateur et cache-bornes, et disjoncteur avec cache-bornes.

Test des circuits auxiliaires avec disjoncteur débroché (facultatif)

La fonction de test des circuits auxiliaires est possible avec les disjoncteurs équipés de connecteurs auxiliaires manuels.

En position Débroché, actionnez le disjoncteur (avec l'actionneur ou le bouton push-to-trip) pour vérifier si les circuits auxiliaires fonctionnent correctement.

Déconnectez le connecteur auxiliaire manuel (si le disjoncteur en est pourvu) avant d'extraire le disjoncteur.

Contacts du châssis (en option)

Deux contacts inverseurs peuvent être installés sur le châssis :

A Contact de position Embroché (CE)

B Contact de position Débroché (CD)

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des contacts, reportez-vous à la section traitant des auxiliaires de contrôle.

En conjonction avec le module IO, les contacts de châssis assurent la fonction de gestion du châssis qui permet les opérations suivantes :

  • Enregistrer et vérifier la position de la partie mobile du disjoncteur débrochable dans le châssis

  • d'informer l'utilisateur sur les actions de maintenance préventive

  • Indiquer au contrôleur distant la position du disjoncteur débrochable.

Pour plus d'informations sur la fonction de gestion du châssis, consultez DOCA0055•• Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un disjoncteur IEC - Guide utilisateur.

Verrouillage du châssis

La poignée de manœuvre peut être verrouillée au moyen de quatre cadenas maximum (non fournis) ou d'une serrure.

Illustration

Description

Verrouiller le disjoncteur en position débroché à l'aide de quatre cadenas maximum (non fournis) présentant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0.2 à 0.3 in) pour empêcher la connexion.

Verrouiller le disjoncteur en position embroché à l'aide d'une serrure (en option) lorsque le kit de verrouillage est installé.

Verrouiller le disjoncteur en position débroché à l'aide d'une serrure (en option) lorsque le kit de verrouillage est installé.

Pour plus d'informations sur l'offre d'accessoires, consultez le document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.