DOCA0187FR-02

Test du disjoncteur

Procédure Push-to-Trip

ATTENTION
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Les essais de l'équipement ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Lorsque vous testez le mécanisme de déclenchement, protégez-vous contre les éléments suivants :

  • Opérations perturbatrices

  • Activation d'alarmes appropriées

  • Déclenchement d'actions indésirables

Par exemple, le déclenchement du disjoncteur avec le bouton push-to-trip peut entraîner le signalement de défauts ou d'actions correctives inappropriés (comme le basculement vers une autre alimentation).

Pour tester le mécanisme de déclenchement, procédez comme suit :

Étape

Action

Position

1

Fermez le disjoncteur.

I (ON)

2

Appuyez sur le bouton push-to-trip pour déclencher le disjoncteur.

3

Réarmez le disjoncteur en positionnant le maneton sur O (OFF).

O (OFF)

4

Fermez le disjoncteur en positionnant le maneton sur I (ON).

I (ON)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?