DOCA0187FR-03

Vidéo de démonstration d'installation de la commande rotative et des accessoires

Les informations suivantes sont disponibles dans une vidéo de démonstration :

  • Installation d'une commande rotative directe et d'accessoires (par exemple, des serrures) sur un disjoncteur ComPacT NSX 100–250

  • Installation d'une commande rotative prolongée et d'accessoires sur un disjoncteur ComPacT NSX 100–250

Pour accéder à la vidéo, cliquez sur le lien https://youtu.be/h7ETxmroxiI, copiez et collez ce lien dans votre navigateur Web ou scannez le QR Code.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?