Auxiliaires de contrôle
Contacts de contrôle et de signalisation installés en dehors du disjoncteur
Les contacts de contrôle et de signalisation installés hors du boîtier sont destinés à des applications spécifiques. Voir le document LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.
|
Contacts CAM |
Contacts Avancé à la Manœuvre Installer dans la commande rotative :
|
|
Contacts châssis |
Contacts de châssis Embroché(CE) / Débroché (CD) Installation sur le châssis pour indiquer la position du disjoncteur dans le châssis : A Contact de châssis en position Embroché (CE) B Contact de châssis en position Débroché (CD) |
Déclencheurs voltmétriques
Utilisez des déclencheurs voltmétriques pour déclencher les disjoncteurs délibérément à l'aide d'un signal électrique. Ces dispositifs auxiliaires sont installés dans le boîtier sous la face avant.
Les caractéristiques de ces auxiliaires sont conformes aux recommandations de la norme IEC/EN 60947-2.
|
MN |
Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN Ce déclencheur :
Utilisez ce type de déclencheur pour des arrêts d'urgence en toute sécurité. |
|
Retardateur |
Unité de temporisation pour déclencheur voltmétrique à manque de tension MN L'unité de temporisation élimine le déclenchement intempestif d'un déclencheur sur tension insuffisante lors de chutes de tension transitoires durant moins de 200 ms. Il existe des unités de temporisation réglables et fixes. |
|
MX |
Déclencheur shunt MX Ce déclencheur provoque le déclenchement du disjoncteur lorsque la tension dépasse 0,7 fois la tension nominale Un. |
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : NNZ4291701, Déclencheurs voltmétriques MN ou MX