DOCA0187FR-03

Disjoncteur embrochable

Introduction

Les disjoncteurs avec socle d'embrochage permettent les opérations suivantes :

  • Extraction et/ou remplacement rapide du disjoncteur sans toucher aux connexions sur le socle

  • Ajout de circuits via l'installation de socles susceptibles d'accueillir ultérieurement des disjoncteurs

  • Isolement des circuits d'alimentation lorsque le disjoncteur est monté sur ou dans un panneau. Il agit comme écran pour les connexions du socle d'embrochage. L'isolement est complété par les cache-bornes courts obligatoires sur le disjoncteur.

Les types de disjoncteur suivants peuvent être installés sur un socle d'embrochage :

  • Disjoncteurs 3P et 4P

  • Disjoncteurs à maneton, à commande rotative directe ou à commande rotative prolongée

  • Disjoncteurs à commande électrique

  • Disjoncteurs avec VigiPacT Add-on

NOTE: Les disjoncteurs ComPacT NSX 400 K ne peuvent pas être installés sur un socle d'embrochage.

Le disjoncteur embrochable est composé d'un disjoncteur fixe et d'un kit d'embrochage qui comprend les éléments suivants :

  • Socle d'embrochage

  • Raccordements de puissance

  • Cache-bornes courts

  • Verrouillage de déclenchement de sécurité

Pour plus d'informations sur l'installation des disjoncteurs embrochables, consultez les instructions de service disponibles sur le site Web de Schneider Electric :

  • GHD16276AA, Socle d'embrochage pour ComPacT NSX100-250

  • GHD16316AA, Socle d'embrochage pour ComPacT NSX400-630

Vidéo de démonstration d'installation du kit d'embrochage et du châssis

Pour accéder à une vidéo montrant comment installer un kit d'embrochage et un châssis pour disjoncteurs débrochables ComPacT NSX100-250, cliquez sur le lien https://youtu.be/XaXO6QgeWvM, copiez et collez le lien dans votre navigateur Web ou scannez le code QR.

Débrochage du disjoncteur

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique. Consultez le document NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou son équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Le disjoncteur doit être en position O (OFF) :
  • N'utilisez pas d'outils pour retirer ou mettre en place le disjoncteur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédez comme suit pour déconnecter le disjoncteur :

Etape

Action

1

Mettez le disjoncteur en position O (OFF).

2

Otez les deux vis de fixation.

3

Tirez le disjoncteur horizontalement.

NOTE:
  • Les circuits auxiliaires sont automatiquement déconnectés grâce aux connecteurs situés sur le socle et à l'arrière du disjoncteur.

  • Ouvrez le disjoncteur avant de le déconnecter. Si le disjoncteur est en position Fermé I (ON) au moment du débrochage, un dispositif de pré-déclenchement de sécurité provoque le déclenchement du disjoncteur avant la déconnexion des broches.

Embrochage du disjoncteur

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique. Consultez le document NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou son équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Le disjoncteur doit être en position O (OFF) :
  • N'utilisez pas d'outils pour retirer ou mettre en place le disjoncteur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédez comme suit pour connecter le disjoncteur :

Etape

Action

1

Mettez le disjoncteur en position O (OFF).

2

Embrochez le disjoncteur.

3

Remettez en place les deux vis de fixation. Serrez les vis au couple 2,5 N•m (22,1 lb-in).

NOTE:
  • Les circuits auxiliaires sont automatiquement connectés grâce aux connecteurs situés sur le socle et à l'arrière du disjoncteur.

  • Ouvrez le disjoncteur avant de le connecter. Si le disjoncteur est en position Fermé I (ON) lors de son embrochage, le dispositif de pré-déclenchement provoque son déclenchement avant la connexion des broches.

Protection contre le contact direct avec les circuits de puissance

Le tableau suivant décrit des configurations de disjoncteur embrochable et indique les indices de protection (IP) correspondants :

Configuration

Indice de protection

Description

IP20

Socle d'embrochage intégré :

  • Sans disjoncteur

  • Avec disjoncteur mais sans cache-bornes

IP40

Socle d'embrochage intégré et disjoncteur avec cache-bornes

IP40

Socle d'embrochage avec adaptateur, cache-bornes et plaque d'obturation, sans disjoncteur :

  • L'adaptateur permet d'utiliser tous les accessoires de raccordement du disjoncteur fixe. Il est indispensable pour équiper le disjoncteur embrochable de cache-bornes longs et courts et de séparateurs de phase.

  • Les cache-bornes sont obligatoires pour les disjoncteurs embrochables. Des cache-bornes courts sont fournis dans le kit d'embrochage. Ils peuvent être remplacés par des cache-bornes longs disponibles en option.

  • La plaque d'obturation n'est pas fournie par Schneider Electric.

IP40

Socle d'embrochage avec adaptateur et cache-bornes et disjoncteur avec cache-bornes.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?