DOCA0187FR-03

Test d'un disjoncteur avec commande rotative prolongée

Procédure Push-to-Trip

ATTENTION
RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF
Les essais de l'équipement ne doivent être effectués que par un électricien qualifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Lorsque vous testez le mécanisme de déclenchement, protégez-vous contre les éléments suivants :

  • Opérations perturbatrices

  • Activation d'alarmes appropriées

  • Déclenchement d'actions indésirables

Par exemple, le déclenchement du disjoncteur avec le bouton push-to-trip peut entraîner le signalement de défauts ou d'actions correctives inappropriés (comme le basculement vers une autre alimentation).

Il n'y a aucun bouton push-to-trip sur la porte d'un disjoncteur à commande rotative prolongée avant. Pour vérifier le mécanisme de déclenchement, la porte doit être ouverte.

Pour tester le mécanisme de déclenchement, procédez comme suit :

Étape

Action

Position

1

Mettez le disjoncteur en position ouverte O (OFF). Ouvrez la porte.

O (OFF)

2

Faites passer le disjoncteur de la position O (OFF) à la position I (ON) à l'aide d'un des outils suivants :

  • Un actionneur d'arbre de porte ouverte (LV426937).

  • Une clé plate, en prenant soin de ne pas endommager l'arbre d'extension ou son traitement de surface. L'arbre d'extension est un tube rectangulaire creux de 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 in).

Le disjoncteur est prêt pour l'essai.

I (ON)

3

Appuyez sur le bouton push-to-trip. Le disjoncteur se déclenche.

Trip

4

Utilisez un outil spécifique (voir l'étape 2) pour tourner l'arbre d'extension dans le sens anti-horaire et faire passer le disjoncteur de la position Trip à la position O (OFF). Le disjoncteur est en position Ouvert.

O (OFF)

5

Fermez la porte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?