DOCA0187FR-03

Verrouillage d'un disjoncteur avec commande rotative prolongée

Accessoires de verrouillage

La commande rotative prolongée offre plusieurs fonctions de verrouillage pour :

  • interdire la manœuvre de la commande

  • interdire l'ouverture de la porte

Certaines fonctions de verrouillage peuvent être désactivées sur des adaptations différentes.

La commande rotative peut être verrouillée au moyen de trois cadenas maximum (non fournis) ou d'une serrure.

Accessoire

Cadenas

Cadenassage (standard) en position O (OFF).

Le cadenassage de la commande rotative en position O (OFF) n'empêche pas l'ouverture de la porte.

Verrouillez la commande rotative à l'aide de trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0.2 à 0.3 in).

Cadenassage (après modification de la commande rotative pendant l'installation) dans les positions I (ON) et O (OFF).

Deux options sont possibles lors du verrouillage de la commande rotative en position I (ON) :

  • Standard : ouverture de la porte verrouillée.

  • Option : la porte n'est pas interverrouillée et le verrouillage de la commande rotative n'empêche pas la porte de s'ouvrir.

Verrouillez la commande rotative à l'aide de trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0.2 à 0.3 in).

Verrouillage avec serrure Profalux® ou Ronis® (en option).

La serrure est montée sur le boîtier à l'intérieur du tableau.

Verrouillez le disjoncteur dans la position O (OFF) uniquement ou dans les positions O (OFF) et I (ON) selon la serrure choisie.

Une serrure Profalux ou Ronis peut être installée sur site. Le verrouillage par serrure est cumulable avec le verrouillage par cadenas.

NOTE: Le verrouillage de la commande rotative en position I (ON) ne désactive pas les fonctions de protection du disjoncteur. En présence d'un défaut électrique, le disjoncteur se déclenche. Au déverrouillage, la commande rotative passe en position Trip. Pour remettre le disjoncteur en service, suivez les instructions de réarmement.

Verrouillage de porte (fonction MCC)

La commande rotative prolongée verrouille la porte en position I (ON) en standard.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Seule une personne habilitée est autorisée à neutraliser le verrouillage de porte.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Désactivez temporairement ce verrou pour ouvrir la porte lorsque le disjoncteur est en position I (ON).

La commande rotative est livrée avec le verrouillage de la porte activé. Pour désactiver ce verrouillage, consultez les instructions de service :

  • NNZ4766007, Commande rotative prolongée pour ComPacT NSX100-250

  • NNZ4766507, Commande rotative prolongée pour ComPacT NSX400-630

Exemple : Une application comprend un disjoncteur pour l'alimentation d'arrivée d'un panneau de commutation et plusieurs disjoncteurs récepteurs avec des commandes rotatives prolongées installés derrière la même porte. Le verrouillage de la porte par une seule commande rotative (disjoncteur de tête) facilite les interventions de maintenance sur le tableau.

Procédure de verrouillage par clé

Le verrouillage par clé peut être effectué avec le disjoncteur en position O (OFF) ou I (ON).

Etape

Action (disjoncteur en position O (OFF))

Action (disjoncteur en position I (ON))

1

Ouvrez la porte.

Ouvrez la porte en neutralisant si nécessaire le dispositif de verrouillage de porte.

2

Verrouillez la commande rotative au moyen de la serrure montée sur le boîtier à l'intérieur du tableau.

Verrouillez la commande rotative au moyen de la serrure montée sur le boîtier à l'intérieur du tableau.

3

Fermez la porte.

Fermez la porte en neutralisant si nécessaire le dispositif de verrouillage de porte.

Accessoires de plombage

Les accessoires de plombage des disjoncteurs à commande rotative prolongée sont les mêmes que pour les disjoncteurs à commande rotative directe.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?