DOCA0172DE-20

Kommunikation nach IEEE 802.15.4

Einführung

In einem EcoStruxure-System, in dem IEEE 802.15.4-Wireless-Geräte mit einem Panel Server verbunden sind, müssen diese Wireless-Geräte den EMV-Standards gemäß IEEE 802.15.4 entsprechen, um eine angemessene Geräteleistung zu gewährleisten. Für weitere Informationen zu unterstützten IEEE 802.15.4-Wireless-Geräten von Schneider Electric siehe die relevanten Versionshinweise zur Panel Server-Firmware:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware-Versionshinweise

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
Verwenden Sie die IEEE 802.15.4-Kommunikation nur mit ComPacT, PowerPacT, MasterPacT MTZ und anderen qualifizierten Geräten.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

Die Wireless-Kommunikationsgeräte nach IEEE 802.15.4 stellen eine kompakte Messlösung mit hoher Leistungsdichte und zahlreichen, genauen Daten für Gebäudesysteme bereit. Diese Wireless-Geräte können Temperatur, Feuchtigkeit, Energie, Leistung, Strom, Spannung und Leistungsfaktor an den Panel Server senden.

Wireless-Geräte werden dem Panel Server nachgeschaltet.

Alle Wireless-Geräte sind mit demselben Kanal verbunden. Wenn Sie den Kanal wechseln, suchen die Wireless-Geräte nach anderen Kanälen in der Nähe, bis sie die Verbindung zum Panel Server wiederhergestellt haben. Die Abfragefunktion kann auf kompatiblen Geräten bei Bedarf deaktiviert werden. Siehe Verwalten der Kanalabfrage.

Die maximale Anzahl an Wireless-Geräten, die mit einem Panel Server verbunden werden können, wird im entsprechenden Abschnitt näher erläutert.

Der Panel Server Universal (Hardwareversion 002.000.000) und der Panel Server Advanced können mit einer externen IEEE 802.15.4-Antenne verbunden werden, um das Wireless-Netzwerk zu erweitern.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist mit Panel Server Entry, Universal (außer Wired by Design-Modelle) und Advanced verfügbar.

Einstellen der Parameter

Die IEEE 802.15.4-Kommunikationsfunktion wird wie folgt eingestellt:
  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Drahtlose Geräte > Netzwerkkonfiguration

Konfigurationseinstellungen

WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB ODER GEÄNDERTE FUNKTION VON SCHUTZEINRICHTUNGEN
Wenn Sie einen Panel Server in einem Metallgehäuse installieren und mit einer externen IEEE 802.15.4-Antenne verbinden, darf diese Antenne nicht im Gehäuse installiert werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der ordnungsgemäße Betrieb von Schutzeinrichtungen, die in einem Metallgehäuse installiert sind, kann durch eine hohe Funkfrequenz-Sendeleistung des IEEE 802.15.4-Netzwerks beeinträchtigt werden.

In der folgenden Tabelle werden die auf den Webseiten verfügbaren Einstellungen beschrieben.

Parameter Einstellungen Beschreibung
Drahtlose Netzwerkeinstellungen Drahtlos Aktivierung

Dient der Aktivierung/Deaktivierung der Wireless-Übertragung des Panel Server (standardmäßig deaktiviert).

Kanalmodus

Legt fest, wie der IEEE 802.15.4-Kanal ausgewählt wird:

  • Wenn Sie Auto (Standardeinstellung) auswählen, wird automatisch der am besten geeignete Kanal vom Panel Server ausgewählt.

  • Wenn Sie Manuell auswählen, konfigurieren Sie die Wireless-Parameter:

    1. Geben Sie den gewünschten Kanal ein (Wert zwischen 11 und 26).

    2. Speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf das Symbol unten rechts auf dem Bildschirm klicken und Speichern auswählen.

HINWEIS: Wenn ZBRT-Geräte mit dem Panel Server verbunden sind, nehmen Sie die ZBRT-Geräte außer Betrieb und entfernen Sie sie, bevor Sie den Kanalmodus oder die Kanalnummer ändern, und fügen Sie sie nach der Änderung wieder hinzu.

Kanal

Geben Sie die Kanalnummer ein.

Antennenauswahl

Ermöglicht die Auswahl des in der Architektur verwendeten IEEE 802.15.4-Antennentyps:

  • Intern (Panel Server-interne Antenne) (Standardeinstellung)

  • Extern (Panel Server-externe Antenne, Panel Server Universal Hardwareversion 002.000.000 und Advanced-Modelloption)

  • Beide (interne und externe Antennen werden mit Panel Server Universal Hardwareversion 002.000.000 und Advanced verwendet)

Ausgangsleistung

Die Ausgangsleistung kann nicht geändert werden, wenn die interne Antenne oder beide Antennen (intern und extern) verwendet werden.

Die Ausgangsleistung kann nur eingestellt werden, wenn eine externe IEEE 802.15.4-Antenne mit einem Panel Server Advanced verbunden ist:

  • Wenn Antennenauswahl auf Intern oder Beide eingestellt ist, wird die interne Antenne verwendet und Niedriger Pegel angezeigt (diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden).

  • Wenn Antennenauswahl auf Extern eingestellt ist, stellen Sie die Ausgangsleistung auf Niedriger Pegel oder Hoher Pegel ein, je nach Ihrem Netzwerk.

HINWEIS: Wenn ein mit einer externen IEEE 802.15.4-Antenne verbundener Panel Server in einem Metallgehäuse installiert wird, stellen Sie sicher, dass die Antenne nicht im Gehäuse untergebracht ist.

Dynamische Antennenauswahl

(Verfügbar bei Auswahl von Intern für Antennenauswahl)

Dynamische Antennenauswahl

Eine erweiterte Funktion, die mit Vorsicht zu verwenden ist. Standardmäßig deaktiviert. Siehe Dynamische Antennenauswahl verwalten.

Wird verwendet, um dem Panel Server die Umschaltung zwischen internen Antennen auf Basis einer Analyse der Signalqualität zu ermöglichen.

Die folgenden Felder werden angezeigt, wenn Dynamische Antennenauswahl aktiviert ist.

Automatische Analyse

Standardmäßig aktiviert. Wird verwendet, um den automatischen Start der Analyse zu ermöglichen, wenn der Panel Server einen Kommunikationsverlust mit einem TH110- oder CL110-Sensor feststellt.

Analyse starten/Analyse stoppen

Wird verwendet, um eine Analyse zu starten oder eine laufende Analyse zu beenden.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor dem Start einer Analyse, dass die Sensoren TH110 und CL110 eingeschaltet sind.

Analysestatus

Zeigt den Status der Analyse an:

  • In Arbeit

  • Erfolgreich

  • Abgebrochen

Analyseergebnis

Gibt an, welche Antenne nach Abschluss der Analyse ausgewählt wird:

  • AntenneA

  • AntenneB

  • Antennenumschaltmodus

Drahtlose Kommunikation

Weitere Informationen zum Festlegen des Kommunikationszeitraums finden Sie unter Festlegen des Kommunikationszeitraums für die Gerätefamilie.

Kommunikationszeitraum für Umgebungssensoren (s)

Dient zum Festlegen des Kommunikationszeitraums für die Umgebungssensorfamilie. Wählen Sie einen Wert zwischen 60 und 600 Sekunden in der Liste aus.

Standardeinstellung: 120 Sekunden

HINWEIS: Die Umgebungssensorfamilie umfasst alle Typen von Umgebungssensoren, beispielsweise HeatTag, TH110, CL110.

Kommunikationszeitraum für Steuergeräte (s)

Dient zum Festlegen des Kommunikationszeitraums für die Steuergerätefamilie. Wählen Sie einen Wert zwischen 5 und 120 Sekunden in der Liste aus.

Standardeinstellung: 60 Sekunden

Kommunikationszeitraum für energiebezogene Geräte (s)

Dient zum Festlegen des Kommunikationszeitraums für die Familie energiebezogener Geräte. Wählen Sie einen Wert zwischen 5 und 120 Sekunden in der Liste aus.

Standardeinstellung: 15 Sekunden

Netzwerkbelegung

Gibt die Netzwerkbelegung in Prozent an.

Verwaltung drahtloser Geräte

Alle Geräte löschen

Wird verwendet, um alle mit dem Panel Server verbundenen Wireless-Geräte zu entfernen.

Scanfunktion verwalten

Scan-Aktivierung

Dient dem Aktivieren oder Deaktivieren der Abfragefunktion von Wireless-Geräten (standardmäßig aktiviert). Siehe Verwalten der Kanalsuchfunktion.

  • Status auf dem drahtlosen Gerät: Zeigt das Ergebnis der Änderung der Abfragefunktion an.

  • Wiederholung: Schaltfläche, mit der nach einem erfolglosen Versuch die Funktion erneut aktiviert oder deaktiviert werden kann, wobei der Status wie folgt angezeigt wird: Nicht auf allen Geräten angewendet.

Festlegen des Kommunikationszeitraums für die Gerätefamilie

Der Kommunikationszeitraum definiert die Frequenz (in Sekunden), mit der jedes Wireless-Gerät Daten an den Panel Server sendet. Dies gilt nur für Echtzeitdaten und nicht für Alarme, die bei einem Ereignis sofort ausgegeben werden.

Legen Sie den Kommunikationszeitraum für alle erkannten Geräte, die diese Funktion unterstützen, und für jede Gerätefamilie fest.

Jede Änderung des Kommunikationszeitraums benötigt Zeit, um auf die Geräte angewendet zu werden, da sie erst bei der nächsten Kommunikation mit dem Gerät wirksam wird.

HINWEIS: Wenn der Kommunikationszeitraum reduziert wird, kann sich dies auf die Stabilität des Wireless-Netzwerks auswirken und den Funkqualitätsindikator beeinträchtigen. Nutzen Sie die Informationen zur Netzwerkauslastung, um die Auswirkungen der Änderungen besser zu verstehen. Standardmäßig verfügt der Panel Server über einen definierten Standardwert für jede Familie von Wireless-Geräten.

Der Kommunikationszeitraum kann bei Bedarf wie folgt geändert werden:

  1. Wählen Sie in der Liste Kommunikationszeitraum den gewünschten Kommunikationszeitraum aus.

  2. Speichern Sie Ihre Einstellungen, indem Sie auf das Symbol unten rechts auf dem Bildschirm klicken und Speichern auswählen. Die Angaben zum Kommunikationszeitraum werden auf den Webseiten aktualisiert. An jedes verbundene Gerät wird ein Befehl zur Änderung des Kommunikationszeitraums gesendet. Für jedes Gerät wird die Änderung bei der nächsten Kommunikation mit dem Panel Server angewendet.

    HINWEIS: Auf der Einstellungsseite jedes einzelnen Geräts, für das die Änderung relevant ist, kann es bis zu dreimal so lange dauern wie der ursprüngliche Kommunikationszeitraum, bis die Änderung übernommen wird. Während dieser Zeit kann eines der drei folgenden Ergebnisse im Feld Kommunikationszeitraum (s) beobachtet werden:
    • Der Kommunikationszeitraum wird auf die neue Einstellung aktualisiert. Der Panel Server hat mit dem Gerät kommuniziert.

    • Ein Spinner-Symbol mit dem Text Gerät wird aktualisiert wird angezeigt. Der Panel Server kommuniziert mit dem Gerät.

    • Der Kommunikationszeitraum wird nicht auf die neue Einstellung aktualisiert. Der Panel Server hat noch nicht mit dem Gerät kommuniziert.

Einstellungen für die Erkennung von Wireless-Geräten

In der folgenden Tabelle werden die auf den Panel Server-Webseiten verfügbaren Einstellungen beschrieben.

Parameter Einstellungen Beschreibung
Erkennung

Discovery-Technik

  • Automatisch (standardmäßig aktiviert): Ermöglicht die Anzeige aller verfügbaren Geräte.
  • Selektiv: Ermöglicht die Erkennung einer Auswahlliste von Wireless-Geräten, die mit dem Panel Server verbunden werden sollen.
  • Klicken Sie auf Datei hochladen, um eine vorbereitete Auswahlliste im CSV-Format zu importieren.
  • Protect Plus (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Funktion für einen selektiven Erkennungsprozess mit erhöhter Sicherheit für RFID-Geräte mit 16 Zeichen unter Verwendung des Installationscodes.
  • Klicken Sie auf Start, um die Erkennung zu starten.

Weitere Informationen finden Sie unter Erkennung von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Discovery Ergeb. Erkennungsstatus

Zeigt den Status der Geräteerkennung im Wireless-Netzwerk an:

  • Leerlauf: Die Geräteerkennung ist inaktiv.

  • In Bearbeitung: Die Geräteerkennung wird durchgeführt.

  • Erledigt: Die Geräteerkennung wurde durchgeführt.

Erkennung

Tabelle, in der die erkannten Wireless-Geräte mit Bild, Name und RF-ID angezeigt werden.

Zurückgewiesene Erkennung

Tabelle, in der die Wireless-Geräte angezeigt werden, für die die Erkennung nicht erfolgreich war. In der Spalte Status wird die Ursache für die zurückgewiesene Erkennung angegeben.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.