DOCA0172FR-19

Communication IEEE 802.15.4

Présentation

Dans un système EcoStruxure où des appareils sans fil IEEE 802.15.4 sont connectés à un Panel Server, ces appareils sans fil doivent résister aux niveaux de CEM définis par la norme IEEE 802.15.4 pour garantir des performances optimales. Pour plus d'informations sur les appareils sans fil IEEE 802.15.4Schneider Electric pris en charge, consultez les notes de publication du micrologiciel Panel Server pertinentes :

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notes de publication du firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notes de publication du firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notes de publication du firmware

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Utilisez la communication IEEE 802.15.4 uniquement avec les appareils ComPacT, PowerPacT, MasterPacT MTZ et autres équipements qualifiés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les appareils de communication sans fil IEEE 802.15.4 constituent une solution de mesure compacte et haute densité, avec des données précises et complètes pour les systèmes de gestion de bâtiment. Ils sont capables d'envoyer des données de température, d'humidité, d'énergie, de puissance, d'intensité, de tension et de facteur de puissance à l' Panel Server.

Les appareils sans fil sont connectés en aval à l' Panel Server.

Tous les appareils sans fil sont connectés sur le même canal. Si vous changez de canal, les appareils sans fil scannent d'autres canaux proches jusqu'à ce qu'ils rétablissent la communication avec le Panel Server. La fonction de scan peut être désactivée sur les appareils compatibles, si nécessaire. Voir Gérer la fonction de scan.

Le nombre maximal d'appareils sans fil pouvant être connectés à un Panel Server est indiqué dans la section associée.

Les Panel Server Universal (version matérielle 002.000.000) et Panel Server Advanced peuvent être connectés à une antenne IEEE 802.15.4 externe pour étendre le réseau sans fil.

Disponibilité

Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal (sauf modèles Wired by Design) et Advanced.

Réglage des paramètres

La fonction de communication IEEE 802.15.4 est configurée comme suit :
  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Dans les pages Web de Panel Server, sous Paramètres > Appareils sans fil > Configuration réseau

Paramètres de configuration

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT OU FONCTIONNALITÉ ALTÉRÉE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION
Lors de l'installation d'un Panel Server dans une armoire métallique et de sa connexion à une antenne IEEE 802.15.4 externe, n'installez pas l'antenne à l'intérieur de l'armoire.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le fonctionnement des dispositifs de protection installés dans une armoire métallique peut être altéré par une forte puissance de transmission de radiofréquences réseau IEEE 802.15.4.

Le tableau suivant décrit les paramètres et indique leur emplacement.

Paramètre Réglages Description Logiciel EPC Pages Web
Paramètres de réseau sans fil Activation du sans-fil

Permet d'activer ou de désactiver l'émission sans fil de l'Panel Server (désactivée par défaut).

Mode de sélection du canal

Permet d'indiquer le mode de sélection du canal IEEE 802.15.4 :

  • Auto (réglage par défaut) : le Panel Server sélectionne automatiquement le canal le plus approprié.

  • Manuel : vous configurez les paramètres de réseau sans fil :

    1. Saisissez le canal désiré (valeur comprise entre 11 et 26)

    2. Enregistrez vos paramètres en cliquant sur l'icône en bas à droite de l'écran et en sélectionnant Enregistrer.

NOTE: Lorsque des appareils ZBRT sont raccordés au Panel Server, mettez hors service et retirez les appareils ZBRT avant de changer le mode de sélection du canal ou le numéro de sélection du canal puis ajoutez-les à nouveau après le changement.

Canal

Indiquez le numéro du canal.

Sélection de l'antenne

Permet de sélectionner le type d'antenne IEEE 802.15.4 utilisée dans l'architecture :

  • Interne (antenne interne Panel Server) (option par défaut)

  • Antenne externe (antenne externe Panel Server, Panel Server Universal version matérielle 002.000.000 et option du modèle Advanced)

  • Les deux (antennes interne et externe sont utilisées avec Panel Server Universal de version matérielle 002.000.000 et Advanced.)

Puissance sans fil

Le niveau de puissance de sortie ne peut pas être modifié lorsque l'antenne interne ou les deux antennes (interne et externe) sont utilisées.

La puissance de sortie ne peut être réglée que si une antenne IEEE 802.15.4 externe est connectée à un Panel Server Advanced :

  • Si le paramètre Sélection de l'antenne est réglé sur Interne ou Les deux, l'antenne interne est utilisée et le réglage Bas niveau est affiché (réglage non modifiable).

  • Si le paramètre Sélection de l’antenne est réglé sur Externe, réglez la puissance de sortie sur Bas niveau ou Haut niveau en fonction de votre réseau.

NOTE: Lorsqu'un Panel Server connecté à une antenne IEEE 802.15.4 externe est installé dans un boîtier métallique, assurez-vous que l'antenne n'est pas installée dans le boîtier.

Sélection dynamique d'antenne

(Disponible lorsque Interne est sélectionné dans Sélection de l'antenne).

Sélection dynamique d'antenne

Fonctionnalité avancée à utiliser avec précaution. Désactivée par défaut. Voir Gérer la sélection dynamique d'antenne.

Permet au Panel Server de basculer entre les antennes internes sur la base d'une analyse de la qualité du signal.

Les champs suivants s'affichent lorsque l'option Sélection dynamique de l'antenne est activée.

Analyse automatique

Activée par par défaut. Permet de lancer automatiquement l'analyse lorsque le Panel Server détecte une perte de communication avec un capteur TH110 ou CL110.

Lancer l'analyse/Arrêter l'analyse

Permet de démarrer une analyse ou d'arrêter une analyse en cours.

NOTE: Vérifiez que les capteurs TH110 et CL110 sont sous tension avant de lancer une analyse.

Statut de l'analyse

Indique l'état de progression de l'analyse :

  • En cours

  • Réussi

  • Annulé

Résultat de l'analyse

Indique quelle antenne est sélectionnée une fois l'analyse terminée :

  • AntenneA

  • AntenneB

  • Mode de commutation d'antenne

Communication des équipements sans-fil

Pour plus d'informations sur la configuration de la période de communication, reportez-vous à Définition de la période de communication pour une famille d'appareils.

Période de communication pour les capteurs ambiants (s)

Permet de définir la période de communication pour la famille de capteurs d'ambiance. Sélectionnez une valeur comprise entre 60 et 600 secondes dans la liste.

Réglage par défaut : 120 secondes

NOTE: La famille des capteurs d'ambiance comprend tous les types de capteurs environnementaux, par exemple HeatTag, TH110, CL110.

Période de communication pour les équipements de contrôle (s)

Permet de définir la période de communication pour la famille d'équipements de contrôle. Sélectionnez une valeur comprise entre 5 et 120 secondes dans la liste.

Réglage par défaut : 60 secondes

Période de communication pour les équipements de mesure d'énergie (s)

Permet de définir la période de communication pour la famille d'équipements liés à la gestion d'énergie. Sélectionnez une valeur comprise entre 5 et 120 secondes dans la liste.

Réglage par défaut : 15 secondes

Taux d'occupation du réseau

Indique le pourcentage d'occupation du réseau.

Gestion des produits sans fil

Supprimer tous les produits

Permet de supprimer tous les appareils sans fil connectés au Panel Server.

Gérer la fonction de scan

Activation de la fonction de scan

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de scan des appareils sans fil (activée par défaut). Voir Gérer la fonction de scan.

  • Statut sur les équipements sans fil : indique le résultat de la modification apportée à la fonction de scan.

  • Réessayer : bouton permettant de tenter à nouveau d'activer ou de désactiver la fonction après une tentative infructueuse affichant le statut Non appliqué sur tous les équipements.

Définition de la période de communication pour une famille d'équipements

La période de communication définit la fréquence (en secondes) à laquelle chaque équipement sans fil envoie des données au Panel Server. Elle s'applique uniquement aux données en temps réel, et non aux alarmes qui sont immédiatement signalées en cas d'événement.

Définissez la période de communication pour tous les équipements détectés qui prennent en charge cette fonctionnalité et pour chaque famille d'équipements.

Toute modification de la période de communication demande un certain temps d'application aux équipements car l'application n'a lieu que lors de la prochaine communication avec l'équipement.

NOTE: Une période de communication réduite risque d'avoir un impact sur stabilité du réseau sans fil et l'indicateur de qualité radio peut être dégradé. Utilisez les informations relatives au taux d'occupation du réseau pour comprendre l'impact des modifications. Une valeur par défaut est définie pour chaque famille d'équipements sans fil dans le Panel Server.

Si nécessaire, vous pouvez adapter la période de communication comme suit :

  1. Sélectionnez la période de communication requise dans la liste Période de communication.

  2. Appliquez les valeurs sélectionnées.

  3. Enregistrez vos paramètres en cliquant sur l'icône en bas à droite de l'écran et en sélectionnant Enregistrer. La modification de la période de communication est appliquée lors de la prochaine communication avec l'équipement.

Gérer la sélection dynamique d'antenne

La sélection dynamique d'antenne est une fonction avancée destinée à être utilisée avec des configurations spécifiques comprenant des capteurs d'ambiance TH110 et CL110, où des problèmes d'affaiblissement de signal sont observés. Elle est disponible uniquement lorsque l'option Interne est sélectionnée dans Sélection de l'antenne. Cette fonction doit être utilisée avec précaution. Vous devez comprendre les conséquences de votre action avant de la sélectionner.

IMPORTANT: Tous les équipements connectés sont concernés par le choix de l'antenne interne, et l'acquisition de données peut être réduite.

La fonction de sélection dynamique d'antenne analyse la qualité du signal des antennes internes disponibles afin de sélectionner celle qui fournit le meilleur signal. L'analyse prend n minutes, où n est égal à 10 fois la période de communication du capteur d'ambiance. Lorsque la période de communication par défaut est définie (120 secondes), l'analyse prend environ 20 minutes.

Au cours de l'analyse, le Panel Server bascule entre les antennes internes disponibles (antenne A et antenne B), en passant un temps égal sur chacune d'elles, afin d'évaluer la qualité du signal. L'acquisition des données est impactée durant l'analyse si certains équipements ne captent pas correctement le signal sur l'une ou l'autre antenne. Sur la base des résultats de l'analyse, le Panel Server choisit l'antenne offrant la meilleure qualité de signal. Si aucune des deux antennes n'est pleinement satisfaisante, le mode de commutation d'antenne est automatiquement activé. Le système bascule entre les antennes toutes les n minutes, où n est égal au double de la période de communication du capteur d'ambiance. De cette manière, la période de commutation reste inférieure au seuil de perte de communication.

Les équipements peuvent obtenir une meilleure qualité de signal sur l'une ou l'autre des antennes. Le basculement d'une antenne à l'autre permet au Panel Server de maintenir la communication avec tous les équipements, mais la fréquence de communication est réduite.

Cette fonction offre également la possibilité d'activer des analyses automatiques. Lorsque cette option est activée Panel Server lance une analyse automatique lorsqu'il détecte une perte de communication avec un équipement.

Vous pouvez lancer une analyse quand vous le souhaitez en cliquant sur Lancer l'analyse.

Suivez cette procédure pour activer la sélection dynamique de l'antenne :

  1. Cliquez sur le bouton activant la Sélection dynamique de l'antenne.

  2. Si elle n'est pas requise, cliquez sur le bouton désactivant l'Analyse automatique (activée par défaut).

  3. Enregistrez vos paramètres. Une fois les paramètres enregistrés, le bouton Lancer l'analyse devient actif.

  4. Cliquez sur Lancer l'analyse.

  5. Vérifiez le Statut de l'analyse :

    • Réussi : l'analyse est terminée et le résultat affiché au-dessous est exécuté.

    • En cours

    • Annulé : l'analyse peut être annulée si l'une des actions suivantes est lancée pendant qu'elle est en cours :

      • Ajout ou suppression d'un équipement

      • Modification de la configuration des voies

      • Modification de la période de communication du capteur ambiant

      • Clic sur Arrêter l'analyse

  6. Lorsque l'analyse est réussie, vérifiez son résultat :

    • AntenneA

    • AntenneB

    • Mode de commutation d'antenne

Gérer la fonction de scan des canaux

La désactivation de la fonction de scan est une fonctionnalité avancée qui doit être utilisée avec prudence. Vous devez comprendre les conséquences votre action avant de l'effectuer.

Les équipements sans fil IEEE 802.15.4 connectés scrutent d'autres canaux pour rétablir la communication avec le Panel Server en cas de perte de communication. Si le réglage du canal pour les appareils sans fil est modifié manuellement dans les pages Web de Panel Server, ces appareils scrutent les canaux voisins jusqu'à ce que la communication soit établie. Cette fonction peut être désactivée sur les appareils compatibles afin de réduire les perturbations sur les autres appareils sans fil IEEE 802.15.4.

Pour désactiver la fonction dans les pages Web, sous Gérer la fonction de scan, cliquez sur le bouton-bascule Activation de la fonction de scan. Ce bouton est vert lorsque la fonction est activée (configuration par défaut), blanc lorsqu'elle est désactivée.

NOTE: Si les équipements sans fil ne sont pas tous à l'état connecté, un message contextuel indique que les modifications n'ont pas été enregistrées. Connectez tous les équipements sans fil et réessayez.

Lorsque la fonction est désactivée :

  • Les équipements connectés n'effectuent pas de scrutation pour trouver un nouveau canal en cas de perte de la communication avec le Panel Server. Ils continuent de communiquer sur le canal actuel lors de chaque période de communication.

  • Il n'est pas possible de modifier les paramètres de configuration des canaux dans les pages Web. Vous devez réactiver la fonction de scan pour pouvoir modifier ces paramètres.

Le Statut sur les équipements sans fil peut être :

  • En cours

  • Appliqué sur tous les équipements

    NOTE: Les appareils qui ne sont pas compatibles avec la désactivation de la fonction de scan continuent de l'utiliser.
  • Non appliqué sur tous les équipements

NOTE: Si la modification n'est pas appliquée sur tous les équipements, vérifiez que la version du micrologiciel de vos appareils est compatible avec la fonction. Sinon, cliquez sur Réessayer pour vérifier que le problème n'est pas temporaire.

Le tableau suivant indique les équipements qui prennent en charge la désactivation de la fonction de scan. La liste n’est pas exhaustive.

Famille d’équipements Équipement Version minimale du micrologiciel

Compteur d’énergie

PowerTag Rope conforme aux normes CEI et UL

001.003.002

PowerTag F160 

001.003.002

PowerTag Energy

004.002.000

Capteurs d'environnement

Capteur de température sans fil PowerLogic Easergy TH110

001.000.003

Capteur d'environnement sans fil PowerLogic Easergy CL110

002.001.003

Capteur de CO2 sans fil SED-CO2-G-5045

001.001.004

Capteur de température et d'humidité sans fil SED-TRH-G-5045

001.001.004

Paramètres de la détection des appareils sans fil

Le tableau suivant décrit les paramètres disponibles dans les pages Web de Panel Server.

Paramètre Réglages Description
Découverte

Méthode de découverte

  • Automatique (activé par par défaut) : Permet de détecter tous les appareils disponibles.
  • Sélectif: Permet de détecter une liste autorisée d'appareils sans fil à connecter au Panel Server.
  • Cliquez sur Charger le fichier pour importer une liste sélective préparée au format CSV.
  • Protect Plus (activé par par défaut) : Activez cette fonction pour un processus de découverte sélectif avec une sécurité accrue pour les appareils RF-ID à 16 caractères, à l'aide du code d'installation
  • Cliquez sur Démarrer pour lancer la découverte.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Détection des équipements sans fil via les pages Web

Résultat de découverte Statut de la découverte

Indique l'état de la détection d'appareils sur le réseau sans fil :

  • Aucun : la détection des appareils est inactive.

  • En cours : la détection des appareils est en cours

  • Terminé : la détection des appareils est terminée.

Découverte

Tableau affichant les appareils sans fil détectés avec l'image de l’appareil, son nom et son RF-ID.

Découverte rejetée

Tableau affichant les appareils sans fil pour lesquels la découverte a échoué. Une colonne Etat indique la cause du rejet de la découverte.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.