DOCA0172ES-19

Comunicación IEEE 802.15.4

Presentación

En un sistema de EcoStruxure donde los dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4 están conectados a un Panel Server, dichos dispositivos deben soportar niveles de CEM de acuerdo con el estándar IEEE 802.15.4 para un rendimiento adecuado del dispositivo. Para obtener más información acerca de los dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4 de Schneider Electric, consulte las notas de la versión de firmware del Panel Server en cuestión:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de la versión de firmware

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
Utilice la comunicación IEEE 802.15.4 solo con ComPacT, PowerPacT, MasterPacT MTZ y otros dispositivos aptos.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Los dispositivos con comunicación inalámbrica IEEE 802.15.4 son una solución de medida compacta y de alta densidad con datos numerosos y exactos para sistemas de edificaciones. Estos dispositivos inalámbricos pueden enviar la temperatura, la humedad, la energía, la potencia, la corriente, la tensión y el factor de potencia al Panel Server.

Los dispositivos inalámbricos se conectan aguas abajo al Panel Server.

Todos los dispositivos inalámbricos se conectan en el mismo canal. Si cambia el canal, los dispositivos inalámbricos buscarán otros canales cercanos hasta que restablezcan la comunicación con el Panel Server. La función de búsqueda puede deshabilitarse en dispositivos compatibles si es necesario. Consulte Gestionar función de búsqueda.

El número máximo de dispositivos inalámbricos que pueden conectarse al Panel Server se detalla en el tema relacionado.

Panel Server Universal (versión de hardware 002.000.000) y Panel Server Advanced pueden conectarse a una antena IEEE 802.15.4 para ampliar la red inalámbrica.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal (excepto los modelos Wired by Design) y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La función de comunicación IEEE 802.15.4 se ajusta de la manera siguiente:
  • Con el software EcoStruxure Power Commission

  • En las paginas web del Panel Server, en Configuración > Dispositivos inalámbricos > Configuración de red

Ajustes de configuración

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO O CARACTERÍSTICAS ALTERADAS DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
Si va a instalar un Panel Server en una carcasa metálica y conectarlo a una antena IEEE 802.15.4 externa, no instale la antena en la carcasa.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

El funcionamiento de los dispositivos de protección instalados en una carcasa metálica puede verse afectado por un alto nivel de potencia de transmisión de radiofrecuencia de la red IEEE 802.15.4.

La tabla que aparece a continuación describe los ajustes y dónde encontrarlos.

Parámetro Configuración Descripción Software EPC Páginas web
Ajustes de red inalámbrica Activación inalámbrica

Se usa para habilitar o deshabilitar la emisión inalámbrica del Panel Server (deshabilitado de forma predeterminada).

Modo de canal

Se usa para especificar cómo se selecciona el canal IEEE 802.15.4:

  • Cuando selecciona Auto (ajuste predeterminado), el canal más apropiado se selecciona automáticamente mediante el Panel Server.

  • Cuando seleccione Manual, configure los parámetros inalámbricos:

    1. Introduzca el canal requerido (valor entre 11 y 26)

    2. Para guardar la configuración, haga clic en el icono de la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione Guardar.

NOTA: Cuando los dispositivos ZBRT estén conectados al Panel Server, desmantele y extraiga los dispositivos ZBRT antes de cambiar el modo o el número de canal, y añádalos de nuevo después del cambio.

Canal

Escriba el número de canal

Selección de antena

Se utiliza para seleccionar el tipo de antena IEEE 802.15.4 utilizada en la arquitectura:

  • Interna (antena interna del Panel Server) (configuración predeterminada)

  • Externa (antena externa del Panel Server, versión de hardware de Panel Server Universal 002.000.000 y opción de modelo Advanced)

  • Ambas (se usan antenas internas y externas con la versión de hardware de Panel Server Universal 002.000.000 y Advanced)

Potencia de salida

La potencia de salida no puede modificarse cuando se utiliza la antena interna o ambas antenas (interna y externa).

Potencia de salida puede ajustarse solo cuando se conecta una antena IEEE 802.15.4 externa a un Panel Server Advanced:

  • Si en Selección de antena se establece Interna o Ambas, se utiliza la antena interna y se muestra Nivel bajo (configuración no editable).

  • Si en Selección de antena se establece Externa, establezca la potencia de salida en Nivel bajo o Nivel alto en función de la red.

NOTA: Si instala un Panel Server conectado a una antena IEEE 802.15.4 externa en una carcasa metálica, asegúrese de no instalar la antena dentro de la carcasa.

Selección de antena dinámica

(Disponible cuando se selecciona Interna en Selección de antena).

Selección de antena dinámica

Una función avanzada que debe utilizarse con precaución. Desactivado de forma predeterminada. Consulte Gestionar la selección dinámica de antenas.

Se utiliza para permitir que Panel Server cambie de antena interna, basándose en el análisis de la calidad de la señal.

Los campos indicados a continuación se muestran cuando se activa Selección de antena dinámica.

Análisis automático

Activado de forma predeterminada. Se utiliza para activar el inicio automático del análisis cuando Panel Server detecta una pérdida de comunicación con un sensor TH110 o CL110.

Iniciar análisis/Detener análisis

Se utilizan para iniciar un análisis o detener un análisis que está en curso.

NOTA: Compruebe que los sensores TH110 y CL110 estén encendidos antes de iniciar un análisis.

Estado del análisis

Indica el estado del análisis:

  • En curso

  • Se ejecutó con éxito

  • Cancelado

Resultado del análisis

Indica qué antena se selecciona una vez realizado el análisis:

  • AntenaA

  • AntenaB

  • Modo de conmutación de antena

Comunicación inalámbrica

Para obtener más información acerca de cómo configurar el período de comunicación, consulte Configuración del período de comunicación para la familia de dispositivos.

Período de comunicación para sensores ambientales (s)

Se utiliza para establecer el período de comunicación para la familia de sensores ambientales. Seleccione un valor de la lista entre 60 y 600 segundos.

Configuración predeterminada: 120 segundos

NOTA: La familia de sensores ambientales incluye cualquier tipo de sensor ambiental, como HeatTag, TH110 o CL110.

Período de comunicación para los dispositivos de control

Se utiliza para establecer el período de comunicación para la familia de dispositivos de control. Seleccione un valor de la lista entre 5 y 120 segundos.

Configuración predeterminada: 60 segundos

Período de comunicación para dispositivos relacionados con la energía

Se utiliza para establecer el período de comunicación para la familia de dispositivos relacionados con la energía. Seleccione un valor de la lista entre 5 y 120 segundos.

Configuración predeterminada: 15 segundos

Ocupación de la red

Indica la ocupación de la red como porcentaje.

Gestión de dispositivos inalámbricos

Desparejar todos los dispositivos

Se utiliza para retirar todos los dispositivos inalámbricos conectados al Panel Server.

Gestionar función de búsqueda

Activación de la búsqueda

Se usa para activar o desactivar la función de búsqueda de dispositivos inalámbricos (activada de forma predeterminada). Consulte Gestionar función de búsqueda.

  • Estado en el dispositivo inalámbrico: indica el resultado del cambio de la función de búsqueda.

  • Reintentar: botón utilizado para intentar habilitar o deshabilitar la función de nuevo después de un intento fallido, con el estado mostrado como No se aplica en todos los dispositivos.

Configuración del período de comunicación para la familia de dispositivos

El período de comunicación define la frecuencia (en segundos) con la que cada dispositivo inalámbrico envía datos a Panel Server. Esto solo es aplicable a datos en tiempo real, y no a alarmas que se notifican inmediatamente en caso de evento.

Establezca el período de comunicación para todos los dispositivos detectados compatibles con esta función y para cada familia de dispositivos.

Los cambios del período de comunicación tardan en aplicarse en los dispositivos, ya que no se aplican hasta la siguiente comunicación con el dispositivo.

NOTA: Si se reduce el período de comunicación, puede verse afectada la estabilidad de la red inalámbrica y puede bajar el valor del indicador de calidad de radio. Utilice la información sobre la ocupación de la red para comprender el impacto de los cambios. De serie, el Panel Server tiene un valor predeterminado definido para cada familia de dispositivos inalámbricos.

El período de comunicación puede cambiarse de la siguiente manera, si es necesario:

  1. Seleccione el período de comunicación requerido en la lista Período de comunicación.

  2. Aplique los valores seleccionados.

  3. Para guardar la configuración, haga clic en el icono de la parte inferior derecha de la pantalla y seleccione Guardar. El cambio del período de comunicación se aplica en la siguiente comunicación con el dispositivo.

Gestionar la selección dinámica de antenas

La selección dinámica de antenas es una función avanzada que debe usarse con configuraciones específicas con sensores ambientales TH110 y CL110, donde se observan problemas de desvanecimiento. Solo está disponible cuando se selecciona Interna en Selección de antena. La función debe utilizarse con precaución. Debe comprender las consecuencias de la acción antes de seleccionarla.

IMPORTANTE: Todos los dispositivos conectados se ven afectados por la elección de la antena interna, y la adquisición de datos puede verse reducida.

La función de antena dinámica analiza la calidad de la señal de las antenas internas disponibles para seleccionar la antena que proporciona la mejor señal. El análisis lleva n minutos, donde n = 10 × período de comunicación del sensor ambiental. Cuando está establecido el período de comunicación predeterminado (120 segundos), el análisis lleva aproximadamente 20 minutos.

Durante el análisis, Panel Server cambia entre las antenas internas disponibles (antena A y antena B), dedicando el mismo tiempo a cada una, para evaluar la calidad de la señal. La adquisición de datos se ve afectada durante el análisis si algunos dispositivos no tienen buena señal en una u otra antena. Según el resultado del análisis, Panel Server elige la antena con la mejor calidad de señal. Si ninguna de las dos antenas es totalmente satisfactoria, Modo de conmutación de antena se activa automáticamente. El sistema cambia de antena cada n minutos, donde n = 2 × período de comunicación del sensor ambiental. Así, el período de conmutación permanece por debajo del desencadenamiento de pérdida de comunicación.

Los dispositivos pueden tener mejor calidad de señal en una u otra antena. El cambio de antena permite que Panel Server mantenga comunicación con todos los dispositivos, pero la frecuencia de la comunicación se reduce.

La función también ofrece la posibilidad de activar análisis automáticos. Cuando se activan, Panel Server inicia un análisis automático cuando detecta una pérdida de comunicación con un dispositivo.

Puede iniciar un análisis cuando lo desee haciendo clic en Iniciar análisis.

Siga este procedimiento para activar la selección dinámica de antena:

  1. Haga clic en el botón para activar Selección de antena dinámica.

  2. Si no es necesario, haga clic en el botón para desactivarlo Análisis automático (activado de forma predeterminada).

  3. Guarde los parámetros. Al guardar los parámetros, se activa el botón Iniciar análisis.

  4. Haga clic en Iniciar análisis.

  5. Consulte Estado del análisis.:

    • Se ejecutó con éxito: el análisis se ha completado y el resultado se muestra a continuación y se ejecuta.

    • En curso

    • Cancelado: el análisis se puede cancelar si se inicia una de las acciones indicadas a continuación durante un análisis.

      • Agregación o eliminación de un dispositivo

      • Cambio de la configuración del canal

      • Cambio del período de comunicación del sensor ambiental

      • Clic en Detener análisis

  6. Cuando el análisis se haya ejecutado con éxito, compruebe el resultado del análisis:

    • AntenaA

    • AntenaB

    • Modo de conmutación de antena

Gestionar la función de búsqueda de canales

La deshabilitación de la función de búsqueda es una función avanzada y debe utilizarse con precaución. Debe comprender las consecuencias de la acción antes de deshabilitarla.

Los dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4 conectados buscan otros canales para restablecer la comunicación con Panel Server si se pierde la comunicación. Si la configuración del canal para los dispositivos inalámbricos se cambia manualmente en las páginas web de Panel Server, los dispositivos inalámbricos buscarán canales cercanos hasta que se establezca comunicación. Esta función puede deshabilitarse en los dispositivos compatibles para contribuir a reducir la perturbación en otros dispositivos inalámbricos IEEE 802.15.4.

Para deshabilitar la función en las páginas web en Gestionar función de búsqueda, haga clic en el interruptor Activación de búsqueda. El interruptor es verde cuando la función está habilitada (configuración predeterminada) y blanco cuando está deshabilitada.

NOTA: Si no todos los dispositivos inalámbricos están conectados, un mensaje emergente indica que los cambios no se han guardado. Conecte todos los dispositivos inalámbricos e inténtelo de nuevo.

Cuando la función está deshabilitada:

  • Los dispositivos conectados no buscan un nuevo canal si se pierde la comunicación con Panel Server. Continúan comunicándose en el canal actual en cada período de comunicación.

  • No es posible modificar los parámetros de configuración del canal en las páginas web. Debe reactivar la función de búsqueda para realizar modificaciones en los parámetros.

El valor de Estado en el dispositivo inalámbrico puede ser uno de los siguientes:

  • En curso

  • Aplicado en todos los dispositivos

    NOTA: Los dispositivos no compatibles con la deshabilitación de la función de búsqueda continúan buscando.
  • No se aplica en todos los dispositivos

NOTA: Si el cambio no se aplica en todos los dispositivos, compruebe que la versión de firmware de sus dispositivos sea compatible con la función. También puede hacer clic en Reintentar para comprobar que el problema no fuera temporal.

La tabla incluida a continuación indica los dispositivos compatibles con la deshabilitación de la función de búsqueda. Esta lista no es exhaustiva.

Familia de dispositivos Dispositivo Versión mínima del firmware de

Potenciómetro

PowerTag Rope conforme con los estándares IEC y UL

001.003.002

PowerTag F160

001.003.002

PowerTag Energy

004.002.000

Sensores de entorno

Sensor térmico inalámbrico PowerLogic Easergy TH110

001.000.003

Sensor de entorno inalámbrico PowerLogic Easergy CL110

002.001.003

Sensor de CO2 inalámbrico SED-CO2-G-5045

001.001.004

Sensor inalámbrico de temperatura y humedad SED-TRH-G-5045

001.001.004

Ajustes de la detección de dispositivos inalámbricos

En la siguiente tabla se describen los ajustes disponibles en las páginas web del Panel Server.

Parámetro Configuración Descripción
Descubrimiento

Método de descubrimiento

  • Automático (habilitado por defecto): Se utiliza para detectar cualquier dispositivo disponible.
  • Selectivo: Se utiliza para detectar una lista selectiva de dispositivos inalámbricos que se conectarán al Panel Server.
  • Haga clic en Cargar archivo para importar una lista selectiva preparada en formato CSV.
  • Protect Plus (habilitado por defecto): Habilite esta función en procesos de descubrimiento selectivo con mayor seguridad para dispositivos RF-ID de 16 caracteres, usando el código de instalación
  • Haga clic en Inicio para iniciar el descubrimiento.

Para obtener más información, consulte Detección de dispositivos inalámbricos a través de páginas web

Resultado de descubrimiento Estado de detección

Indica el estado de la detección de dispositivos en la red inalámbrica:

  • Inactivo: la detección de dispositivos está inactiva.

  • En curso: la detección de dispositivos está en curso

  • Terminado: la detección de dispositivos se ha completado.

Descubrimiento

Tabla que muestra los dispositivos inalámbricos detectados con la imagen del dispositivo, el nombre y RF-ID.

Detección rechazada

Tabla que muestra los dispositivos inalámbricos que no se han detectado. Una columna Estado indica la causa del descubrimiento rechazado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.