DOCA0172PT-16

Amostragem de dados

Apresentação

A função de amostragem de dados no Panel Server recolhe dados de dispositivos ligados com uma frequência definida para um conjunto definido de medições. A frequência e as medições dependem da configuração da função, definida por uma aplicação em nuvem ligada ou manualmente nas páginas Web do Panel Server.

Para Panel Server Entry e Universal, os dados recolhidos são enviados para uma memória intermédia antes de serem publicados. A memória intermédia armazena dados até um mês e publica na aplicação em nuvem quando a publicação de dados é ativada ou quando a ligação é restaurada após uma interrupção.

NOTA: O período de dados armazenados depende da configuração da amostragem de dados. Para uma configuração típica (aproximadamente 1000 medições amostradas a cada 10 minutos), os dados são armazenados, no máximo, durante um mês. Para uma configuração máxima (5000 medições amostradas de 10 em 10 minutos), o período pode ser reduzido para cerca de 2 semanas.

Para Panel Server Advanced, os dados são registados no Panel Server.

Disponibilidade

Esta função está disponível em Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Definir os parâmetros

Ative a amostragem de dados nas páginas Web do EcoStruxure Panel Server, em Definições > Gestão de dados > Recolha de dados.

NOTA: No caso da configuração manual, defina individualmente a frequência de amostragem e as medições antes de ativar a amostragem de dados.

Configuração de amostragem de dados da aplicação em nuvem

Quando uma ligação a uma aplicação em nuvem é ativada, a amostragem de dados é ativada e configurada automaticamente pelo sistema em nuvem. As definições não são editáveis (apenas leitura) com páginas Web do Panel Server.

Os dados medidos nos dispositivos ligados são amostrados e publicados na aplicação em nuvem.

Configuração manual de amostragem de dados

A amostragem manual de dados permite-lhe configurar as medições que vão ser recolhidas para cada dispositivo no sistema:

  • Dispositivos Modbus

  • Dispositivos sem fios

  • Dispositivos de entrada/saída

Após a colocação em funcionamento de todos os dispositivos ligados ao Panel Server, a escolha das medições e do período de amostragem pode ser definida individualmente para cada dispositivo na página Web Definições > Gestão de dados:

  1. Para cada dispositivo, clique no nome do dispositivo.

  2. Clique em Dados.

  3. Selecione ou desmarque a amostragem de cada medição na caixa de verificação Amostragem.

  4. Selecione o período de amostragem da medição. Consulte Alterar a frequência de amostragem de dados, se for caso disso.

  5. Clique em Guardar para aplicar as alterações.

    IMPORTANTE: A aplicação das alterações pode demorar alguns minutos durante as quais as seguintes páginas e funções não estão acessíveis:
    • Painel da página inicial (Advanced)

    • Tendências: dispositivo e vistas de dados agregados (Advanced)

    • Modelos personalizados: atualizações de modelos personalizadas

    • Exportação de CSV

    • Cópia de segurança e restauro

    • Amostragem de dados

    • Amostragem de medição

NOTA: A configuração de amostragem predefinida de cada dispositivo é composta pelos dados mais frequentemente utilizados para cada tipo de dispositivo.

Cálculo de configurações válidas para medições de dados

Considere o número de dados que estão a ser recolhidos nos dispositivos quando definir os parâmetros de amostragem para o sistema. Para manter o desempenho do sistema, é recomendável seguir os seguintes critérios de desempenho:
  • Um máximo de 5000 pontos de dados individuais simultâneos de diferentes dispositivos, independentemente do tipo (sem fios, Modbus-SL ou Modbus TCP/IP, dispositivos de entrada/saída)

  • Máximo de 500 amostras por minuto

  • Um máximo de 500 alarmes individuais para monitorização e envio de notificações por e-mail (com um máximo de 300 dos dispositivos Modbus-SL)

    NOTA: Qualquer configuração remota que tente ativar mais do que estes limites será rejeitada.

A tabela seguinte mostra exemplos de configurações de amostragem de dados e indica se são válidas ou não:

Número de dispositivos (A) Número de medições (B) Período de amostragem (min) (C) Número total de pontos de dados simultâneos (A x B) Amostras por minuto (A x B) / C Número de alarmes Configuração válida

30

30

15

900

60

550

N.º: número de alarmes > 500

30

170

15

5100

340

90

Não: número total de dados simultâneos pontos > 5000

30

30

1

900

900

90

Não: amostras por minuto > 500

30

30

15

900

60

90

Sim:

  • - número total de dados simultâneos pontos < 5000
  • - amostras por minuto < 500
  • - número de alarmes < 500

As seguintes informações de amostragem de dados são apresentadas em Definições > Gestão de dados > Informação sobre a amostragem de dados para prestar assistência no cálculo da amostragem:

  • Estado de manutenção de dados

  • Número de medições amostradas

  • Número máximo de medições amostradas permitidas

  • Número de amostras por hora

  • Número máximo de amostras permitidas por hora

Alterar a frequência de amostragem de dados

Para Panel Server Advanced, quando o período de amostragem (frequência) é alterado localmente ou por uma configuração remota, os pontos de dados históricos registados são mantidos e migrados para cumprir o novo período de amostragem, com os seguintes resultados:

  • Reduzir a frequência (por exemplo, alterar o período de 5 minutos para 10 minutos): Os pontos de dados relevantes para a frequência reduzida são mantidos. Os pontos de dados intermédios são eliminados.

    AVISO
    Perigo de perda de dados
    A redução da frequência de amostragem resulta na perda permanente de pontos de dados históricos intermédios.
    Efetue uma exportação de registo de dados antes de reduzir a frequência para evitar a perda de dados.
    O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

    Para obter mais informações sobre a exportação de dados, consulte Exportar dados a nível local.

  • Reduzir a frequência (por exemplo, alterar o período de 5 minutos para 10 minutos): Existem pontos de dados para os quais não existem dados históricos duplicados a partir de dados históricos existentes (pontos de dados num dos lados), que podem criar tendências não lineares onde estão previstas tendências lineares.

Ativação e remoção de dados recolhidos

A tabela seguinte descreve as definições.

Parâmetro Descrição

Ativação de amostragem

Permite ativar/desativar a amostragem de dados pelo Panel Server.

  • Clique no botão Ativar amostragem para ativar a função.

  • Clique no botão Desativar amostragem para desativar a função.

Remover dados

Permite eliminar todos os dados de amostragem. Para eliminar dados:

  1. Desative a amostragem.

  2. Clique no botão Remover dados.

    NOTA: Durante a operação, que pode demorar alguns minutos, as seguintes páginas e funções não estão acessíveis:
    • Painel da página inicial

    • Tendências: vistas do dispositivo e dados agregados

    • Modelos personalizados: atualizações de modelos personalizadas

    • Exportação de CSV

    • Cópia de segurança e restauro

    • Amostragem de dados

    • Amostragem de medição

  3. Confirme o pedido de remoção de dados clicando em Confirmar na mensagem de pop-up

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?