配置分布式储能
在使用分布式储能功能之前,必须先启用软件定义电源。软件定义电源必须由施耐德电气启用。
注: 分布式储能必须由施耐德电气在服务配置期间本地启用,以确保该选项可用,但必须通过外部控制器(监控电网频率)进行控制。如果遇到电网频率突然下降,UPS
设备可以通过专用的输入接点接受远程指令,转入分布式储能运行模式。请联系施耐德电气了解更多详情。
- 要为分布式储能配置输入接点,请参阅配置输入接点。
- 在显示屏的主屏幕上,选择 。
- 将分布式储能设置为启用或禁用。当分布式储能功能设置为启用时,UPS 会在专用输入接点发出信号的情况下,短时间(最长 30 秒)向电网回送电力,以稳定电网频率 (Hz)。当分布式储能功能设置为禁用时,UPS 会在专用输入接点发出信号激活后转为强制电池运行模式,但不会向电网回送电力。
- 点击确定以确认设置。