EIO0000005725.00

Numéros de pièce

Liste de numéros de pièce

Gamme

Taille d'affichage

Numéro de pièce

Harmony GTW6

10 pouces panoramique

HMIGT6540WCDW

12 pouces panoramique

HMIGT6640WCDW

15 pouces panoramique

HMIGT6740WCDW

19 pouces panoramique

HMIGT6840WCDW

NOTE: Tous les numéros de pièce peuvent être suivis d'une lettre ou d'un chiffre.

Configuration du numéro de pièce

La construction des références des produits est décrite ci-après.

Chiffre Catégorie Numéro Description
1...3 (préfixe) HMI -
4...6 Gamme GT6 -
7 Taille d'affichage 5 10 po
6 12 po
7 15 po
8 19 po
8, 9 Type 40 Avancé
10 LCD W TFT panoramique
11 Écran tactile C Multi (PCAP)
12 Alimentation D CC
13 et après Logiciels pris en charge, autres W IHM Web*1

*1 Non pris en charge par les logiciels d'édition d'écran.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?