EIO0000005729.00

部件号

部件号列表

系列

显示尺寸

部件号

Harmony GTW6

10 英寸宽屏

HMIGT6540WCDW

12 英寸宽屏

HMIGT6640WCDW

15 英寸宽屏

HMIGT6740WCDW

19 英寸宽屏

HMIGT6840WCDW

注: 所有部件号后面可以跟任何字母或数字。

部件号配置

下面介绍各型号配置。

数字 类别 编号 说明
1...3 (前缀) HMI -
4...6 系列 GT6 -
7 显示尺寸 5 10"
6 12"
7 15"
8 19"
8, 9 类型 40 高级
10 LCD W 宽屏 TFT
11 触摸面板 C Multi (PCAP)
12 电源 D DC
13和更高 支持的软件,其他 W Web HMI*1

*1 屏幕编辑软件不支持。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?