7DE02-0423-03

Displaybildschirm mit Isolationsfehler-Protokoll

Sie können die Details eines Isolationsfehler-Ereignisses anzeigen, indem Sie zu Menü > Protokoll navigieren.

The below table rows are profiled. Check row profiling before making any changes
1 Isolationsfehlerwert aufgezeichnet
2 Aufgezeichnete Fehlerart:

  • Isolationsfehler

  • Präventiver Isolationsfehler

HINWEIS: Diese Fehler werden als primäre Datensätze aufgezeichnet.

3 Datum und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler auftrat
HINWEIS: Diese Informationen werden als ein primärer Datensatz aufgezeichnet.
4

Datum und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler aufgrund eines der folgenden Ereignisse auftrat:

  • Isolationsfehlerquittierung

  • Verschwinden des präventiven Isolationsfehlers oder transienten Isolationsfehlers

  • Spannungsausfall bei einem aktiven Alarm

  • Produktfehler bei einem aktiven Alarm

  • Einspeisungsdeaktivierung

  • Überkapazität

  • Überspannung

HINWEIS: Diese Informationen werden als ein sekundärer Datensatz aufgezeichnet.

5 Die Nummer des angezeigten Ereignisses
6 Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Ereignisse

Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um durch die Ereignisse zu scrollen.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?