Zurücksetzen
Sie können die Geräte-Rücksetzungsparameter durch die Auswahl von aufrufen.
Die Rücksetzungsparameter lauten Historie zurücksetzen, Tendenz zurücksetzen und Werkseinstellung zurücksetzen.
Bei einer Rücksetzung der Protokolle oder Tendenzen werden die vorhandenen Protokoll- bzw. Tendenzdaten gelöscht, aber die Einstellungsparameterwerte bleiben unverändert. Bei einer Rücksetzung auf die Werkeinstellungen werden die Parameterwerte der Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Die vollständige Liste der Einstellungsparameter, ihre Werkeinstellungen und die zulässigen Werte lauten:
| Parameter | Standardwert | Zulässige Werte |
|---|---|---|
| Isol. Alarm | 1 kΩ | 0,04…500 kΩ |
| Isol. Al. verz. | 0 s | 0 s...120 min |
| Vor- Alarm | AUS |
|
| Vor- Al. verz. | 0 s | 0 s...120 min |
| Trennen Einsp. | AUS |
|
| Anwendung |
IM400N:Stromkr. IM400THRN: THR |
IM400N:
IM400THRN: THR |
| Filterungszeit |
IM400N:40s IM400THRN: 20s |
IM400N:
IM400THRN:
|
| Ortung * |
Alarm |
|
| Adapter (V) |
IM400N:Keine IM400THRN: P1N |
IM400N:
IM400THRN:
|
| Frequenz * |
50 Hz |
|
| Hochohmige Erdung |
AUS |
|
| Einspeisung * |
20V |
|
| Pr.DC-Wid * |
0 kΩ |
0 bis 50 kΩ |
| Anz. Wand. * |
0 |
|
| Isol. alarm rel. | Ausfallsicher |
|
| Vor- Al. relais | Ausfallsicher |
|
| Sp.- Eingang | N.O. |
|
| Anerkennen Hemmung | AUS |
|
| Fehlerrel.best.: Relais | EIN |
|
| Sign. Fehlerkorr. Signal | AUS |
|
| Test m. Relais | EIN |
|
| Sperrungsart | Int. |
|
| Adresse | 1 | 1...247 |
| Auto-Konfig | AUS |
|
| Baudrate | 19200 |
|
| Parität | Gerade |
|
| Kennwort ändern | 0000 | 0000...9999 |
| Aktivierung (Kennwort) | AUS |
|
| Kontrast | 50% | 10...100% |
| Hintergrundbeleuchtung | 100% | 10...100% |
| Bildschirmschoner | AUS |
|