7DE02-0423-03

Identifikation

Sie können die Informationen über das Gerät auf dem Bildschirm Identifikation anzeigen.

Auf dem Bildschirm Identifikation werden die folgenden Informationen angezeigt:

  • Modellbezeichnung

  • Firmwareversion

  • Firmware-Freigabedatum

  • CRC-Anwendung

  • Seriennummer

  • QR-Code

    HINWEIS: Scannen Sie den QR-Code, um die Geräte-Webseite aufzurufen:

Um den Bildschirm Identifikation anzuzeigen, navigieren Sie zu Menü > Identifikation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?