80459-641-01, Rév. 10

Raccordement du système de câblage du CCMi

Les unités dans les CCMi sont raccordées à l’usine. Le câble utilisé varie avec le type de réseau. Les broches pour les divers réseaux sont indiquées dans le tableau Broches pour les réseaux de CCMi.

Les réseaux Ethernet utilisent un câble RJ45 de catégorie 5e pour les appareils connectés.

AVIS
PERTE DE COMMUNICATION
  • N’exercez pas de force excessive lorsque vous faites des raccordements de câblage CCMi.
  • Les connecteurs comportent une languette assurant l’alignement correct des broches.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.

Broches pour les réseaux de CCMi

Réseau Couleur du câble
Bleu Blanc Rouge Noir Nu
Modbus (RS-485 à deux fils) Signal + Signal – Non utilisé Blindage
PROFIBUS A (Neg) B (Pos)
DeviceNet CAN_L CAN_H V + V –
CANopen
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?